工具/软件:
您好、
我们对此平台不熟悉、正在尝试在上运行默认映像 SK-AM62-LP (PROC124E2) 视图。
我们遵循以下指南中提供的步骤:
我们使用 BalenaEtcher 来创建 SD 卡、并使用以下默认映像在 Ubuntu 22.04和24.04主机上进行了测试:
但是、我们在所有情况下都遇到下面的错误。
我们希望用户指南中的相同步骤适用于 SK-AM62-LP 视图。 请确认是否需要任何其他配置或步骤。
此致、
Gopal Sharma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们对此平台不熟悉、正在尝试在上运行默认映像 SK-AM62-LP (PROC124E2) 视图。
我们遵循以下指南中提供的步骤:
我们使用 BalenaEtcher 来创建 SD 卡、并使用以下默认映像在 Ubuntu 22.04和24.04主机上进行了测试:
但是、我们在所有情况下都遇到下面的错误。
我们希望用户指南中的相同步骤适用于 SK-AM62-LP 视图。 请确认是否需要任何其他配置或步骤。
此致、
Gopal Sharma
尊敬的 Gopal:
您能分享什么是 SD 卡配置(16Gb/32GB 等)吗?
您只需 向 balenaEtcher 工具提供 dr-download.ti.com/.../tisdk-default-image-am62xx-evm-11.00.09.04.rootfs.wic.xz 并指向 SD 卡、它应该能够创建带有引导和 rootfs 分区的 SD 卡映像、您可以在电路板上用于引导。
我们一直在使用这个工具在我们的最后
此致、
Suren
您好、Suren、
感谢您的支持。
我们尝试了16GB 和64GB SD 卡,但不幸的是,它不能在我们的情况下使用 BalenaEtcher。 但是、切换到该bmaptool方法后、我们成功地从 SD 卡引导器件。
现在、我们要从中启动相同的默认映像 eMMC 和 USB 。 您能否分享从这些存储选项引导的相关文档或步骤?
此外、如果您还能分享解释的文档、我们将不胜感激 AM62x 的引导过程 并且也并未详细说明。
此致、
戈帕尔
尊敬的 Gopal:
以下是使用 AM62x 开始开发时可以参考的几个链接。
SDK 文档:
AM62学院:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEIJm0rwIeU.2P1OBWwlaA__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST
AM62 Academy 中介绍了从 EMMC 和 USB 引导。 请参阅章节
在 TI EVM 上开发 Linux -> DFU Boot
在 TI EVM 上开发 Linux ->将 Linux 刷写到 eMMC。
希望这有所帮助。
此致、
Suren
您好:
请参阅以下内容、使用 A53 U-Boot 通过 DFU 刷写 eMMC:
此致、
Prashant