This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:AM62闪存选择

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514350/am623-am62-flash-selection

工具/软件:

你(们)好  

客户希望检查当前闪存是否可用于与 AM62配对。

e2e.ti.com/.../MX35UF2GE4AC_08FFFA658F5B09FF_.pdf

谢谢

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    您能否告诉我闪存是否会同时用于引导目的和应用程序级别?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vaibhav

    由于客户延迟该工程、现在关闭此工程。

    如果需要、将其重新打开。

    谢谢

    Zekun