主题: SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
在使用 SBL 的情况下、AM625是否可以从具有4MB 引导分区的 eMMC 引导 Linux?
参考 MCU+ SDK 的示例 tools/boot/sbl_prebuilt/am62x-sk/default_sbl_eMMC_linux_hs.cfg、似乎需要大约13MB 的闪存。
但我考虑为我的定制电路板使用4MB 引导分区的几乎 eMMC、因此我想知道是否可以将 SBL 引导与这些 eMMC 一起使用。
此致、
Koji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
在使用 SBL 的情况下、AM625是否可以从具有4MB 引导分区的 eMMC 引导 Linux?
参考 MCU+ SDK 的示例 tools/boot/sbl_prebuilt/am62x-sk/default_sbl_eMMC_linux_hs.cfg、似乎需要大约13MB 的闪存。
但我考虑为我的定制电路板使用4MB 引导分区的几乎 eMMC、因此我想知道是否可以将 SBL 引导与这些 eMMC 一起使用。
此致、
Koji
Hwllo,
Unknown 说:但几乎 eMMCs 我正在考虑为我的定制板有4MB 引导分区、所以我想知道是否可以将 SBL 引导与这些 eMMCs 一起使用。
它看起来是可能的。 您可以为 Linux Appimage 和 A53 U-Boot 保留最后2MB 的闪存。 前2MB 将用于 SBL stage1、SBL stage2、DM、MCU 和 HSM 映像。 您必须相应地修改不同图像的偏移量。
布局非常接近、因此您必须注意图像大小不超过保留的空间。
此致、
Prashant
您好 、Prashant、
我计划将偏移量修改为以下内容。
有可能吗?
0x0000  +------------------+
        |    SBL stage1    |
0x0400  +------------------+
        |    SBL stage2    |
0x0600  +------------------+
        |     MCU image    |
0x0680  +------------------+
        |     HSM image    |
0x0700  +------------------+
        |     DM image     |
0x0900  +------------------+
        |     Not Use      |
0x0a00  +------------------+
        |    A53 U-Boot    |
0x1600  +------------------+
        |  linux Appimage  |
0x2000  +------------------+
这些偏移是根据构建映像的实际大小确定的。
如何确认修改每个偏移的方法?
此致、
Koji
您好:
我建议采用以下布局:
| 原始偏移量 | 基本映像 | 最大尺寸 | 
| 0x0 (默认偏移) | SBL stage1 | 512KB | 
| 0x80000 (默认偏移量) | SBL 阶段2 | 256KB | 
| 0xC0000 | 代替 | 256KB | 
| 0x100000 | DM | 512KB | 
| 0x180000 | Linux 应用映像 | 1MB | 
| 0x280000 (默认偏移量) | A53 U-Boot (u-boot.img) | 1.2MB | 
| 0x3C0000 | HSM 映像 | 256KB | 
这种布局只需进行极少的更改、同时允许灵活选择不同的图像尺寸。 可以在 SBL stage1和 SBL stage2的 SysConfig 文件中更改偏移量。
例如、上述布局需要进行以下更改:
diff --git a/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage1/am62x-sk/r5fss0-0_nortos/example.syscfg b/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage1/am62x-sk/r5fss0-0_nortos/example.syscfg
index 374dd797..88692d66 100644
--- a/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage1/am62x-sk/r5fss0-0_nortos/example.syscfg
+++ b/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage1/am62x-sk/r5fss0-0_nortos/example.syscfg
@@ -38,7 +38,7 @@ const mpu_armv711 = mpu_armv7.addInstance();
  */
 bootloader1.bootMedia          = "EMMC";
 bootloader1.$name              = "CONFIG_BOOTLOADER_EMMC_MCU";
-bootloader1.EMMCAppImageOffset = "0x100000";
+bootloader1.EMMCAppImageOffset = "0xC0000";
 
 bootloader2.bootMedia          = "EMMC";
 bootloader2.$name              = "CONFIG_BOOTLOADER_EMMC_SBL";
diff --git a/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage2/am62x-sk/r5fss0-0_nortos/example.syscfg b/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage2/am62x-sk/r5fss0-0_nortos/example.syscfg
index 2864d5f9..cf4772f7 100644
--- a/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage2/am62x-sk/r5fss0-0_nortos/example.syscfg
+++ b/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage2/am62x-sk/r5fss0-0_nortos/example.syscfg
@@ -23,16 +23,16 @@ const debug_log   = scripting.addModule("/kernel/dpl/debug_log");
  */
 bootloader1.bootMedia          = "EMMC";
 bootloader1.$name              = "CONFIG_BOOTLOADER_EMMC_HSM";
-bootloader1.EMMCAppImageOffset = "0x800000";
+bootloader1.EMMCAppImageOffset = "0x3C0000";
 
 bootloader2.bootMedia          = "EMMC";
 bootloader2.$name              = "CONFIG_BOOTLOADER_EMMC_DM";
-bootloader2.EMMCAppImageOffset = "0xA00000";
+bootloader2.EMMCAppImageOffset = "0x100000";
 
 bootloader3.$name              = "CONFIG_BOOTLOADER_EMMC_LINUX";
 bootloader3.appImageOffset     = "0xC00000";
 bootloader3.bootMedia          = "EMMC";
-bootloader3.EMMCAppImageOffset = "0xC00000";
+bootloader3.EMMCAppImageOffset = "0x180000";
 
 mmcsd1.$name            = "CONFIG_MMCSD0";
 bootloader1.MMCSDDriver = mmcsd1;
此致、
Prashant
谢谢 Prashant、
我根据您的建议修改了布局、并尝试从 eMMC 引导。
内核可以启动但在途中停止。
SYSFW Firmware Version 11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)
SYSFW Firmware revision 0xb
SYSFW ABI revision 4.0
[BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : eMMC
[BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 200.000 MHz
[BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 185 KB
[BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    :
m4f0-0
r5f0-0
[BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :       5524us
[BOOTLOADER PROFILE] Board_init                       :          0us
[BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :      34415us
[BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen                :          0us
[BOOTLOADER PROFILE] Sciclient Get Version            :      10206us
[BOOTLOADER PROFILE] App_loadImages                   :       6261us
[BOOTLOADER PROFILE] App_loadSelfcoreImage            :       7260us
[BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :      63670us
Image loading done, switching to application ...
Starting MCU-m4f and 2nd stage bootloader
SYSFW Firmware Version 11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)
SYSFW Firmware revision 0xb
SYSFW ABI revision 4.0
[BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : eMMC
[BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 200.000 MHz
[BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 1179 KB
[BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    :
hsm-m4f0-0
r5f0-0
a530-0
[BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :       2762us
[BOOTLOADER PROFILE] Board_init                       :          0us
[BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :      24140us
[BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen                :          0us
[BOOTLOADER PROFILE] Sciclient Get Version            :      10250us
[BOOTLOADER PROFILE] App_loadImages                   :       5038us
[BOOTLOADER PROFILE] App_loadSelfcoreImage            :       8242us
[BOOTLOADER PROFILE] App_loadLinuxImages              :      23825us
[BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :      74261us
Image loading done, switching to application ...
Starting linux and RTOS/Baremetal applications
U-Boot SPL 2023.04-ti-gf9b966c67473 (Mar 19 2024 - 20:31:40 +0000)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)')
SPL initial stack usage: 1856 bytes
Trying to boot from MMC1
Authentication passed
Authentication passed
U-Boot 2023.04-ti-gf9b966c67473 (Mar 19 2024 - 20:31:40 +0000)
SoC:   AM62X SR1.0 HS-SE
Model: Texas Instruments AM625 SK
DRAM:  no bloblist found!1 GiB
tps65219_bind: pmic@30 - no child found
Core:  89 devices, 33 uclasses, devicetree: separate
NAND:  512 MiB
MMC:   mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1
Loading Environment from nowhere... OK
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   eth0: ethernet@8000000port@1
Hit any key to stop autoboot:  0
=>
=>
=>
=> setenv mmcdev 0
=> setenv bootpart 0:2
=> boot
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
SD/MMC found on device 0
Failed to load 'boot.scr'
Failed to load 'uEnv.txt'
## Error: "main_cpsw0_qsgmii_phyinit" not defined
6693206 bytes read in 52 ms (122.8 MiB/s)
name_fit_config=conf-ti_k3-am625-custom.dtb
## Loading kernel from FIT Image at 90000000 ...
   Using 'conf-ti_k3-am625-custom.dtb' configuration
   Verifying Hash Integrity ... sha512,rsa4096:custMpk+ OK
   Trying 'kernel-1' kernel subimage
     Description:  Linux kernel
     Type:         Kernel Image
     Compression:  gzip compressed
     Data Start:   0x900000fc
     Data Size:    6623399 Bytes = 6.3 MiB
     Architecture: AArch64
     OS:           Linux
     Load Address: 0x81000000
     Entry Point:  0x81000000
     Hash algo:    sha512
     Hash value:   c47f6b281b7be2b5fbdd5d3630ad15a7cc2cef311adc47847ce74ec775292b6127d1aa48253e80c83af8d11ae6f4bf25b3fb31855905897918456d25a9ff7c23
   Verifying Hash Integrity ... sha512+ OK
## Loading fdt from FIT Image at 90000000 ...
   Using 'conf-ti_k3-am625-custom.dtb' configuration
   Verifying Hash Integrity ... sha512,rsa4096:custMpk+ OK
   Trying 'fdt-ti_k3-am625-custom.dtb' fdt subimage
     Description:  Flattened Device Tree blob
     Type:         Flat Device Tree
     Compression:  uncompressed
     Data Start:   0x906512e0
     Data Size:    62951 Bytes = 61.5 KiB
     Architecture: AArch64
     Load Address: 0x83000000
     Hash algo:    sha512
     Hash value:   49f115ff4a2fbc91bb57e7944b2ae1ba7684900afbabc4cd7533758dbe749e8f1a530e28c05b4cf3790e4901f0ebf7dceac76c03869ee56393ac77e371856f0d
   Verifying Hash Integrity ... sha512+ OK
   Loading fdt from 0x906512e0 to 0x83000000
   Booting using the fdt blob at 0x83000000
Working FDT set to 83000000
   Uncompressing Kernel Image
   Loading Device Tree to 000000008ffed000, end 000000008ffff5e6 ... OK
Working FDT set to 8ffed000
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
[    0.000000] Linux version 6.1.80-rt26-ti-rt-g3c08dbfd7bfd (oe-user@oe-host) (aarch64-oe-linux-gcc (GCC) 11.4.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.38.20220708) #1 SMP PREEMPT_RT Wed Mar 20 14:44:35 UTC 2024
[    0.000000] Machine model: Custom AM6251 Custom Board
[    0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (options '')
您好:
使用 fitImage 与用于 SD 引导相同、它可以从 SD 引导。
您能否分享 SD 卡中的成功引导日志?
谢谢!
我附上日志:
在日志中、我看到 PSDK 版本为9.2。
我根据您的建议修改了布局、并尝试从 eMMC 引导。
此处使用的组合是 MCU+ SDK v11.0和 PSDK v9.2。 此问题可能是由于此版本不匹配造成的。 您是否曾尝试使用两个 SDK 的相同版本进行引导?