This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:CPU 频率问题

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512956/am62l-cpu-frequency-issue

器件型号:AM62L

工具/软件:

在当前的​​SDK 11.00.05.02中​​,无法检查​​CPU 频率​​,我发现​​​​设备树中没有 CPU 频率配置。 是否有可用于测试​​动态频率缩放的补丁​​?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mazel:

    在当前的 SDK 11.0中、不支持动态频率调节。 它将在将来的版本中受支持。

    此致、

    Kendall

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    下一个版本将于何时发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mazel:

    根据我们之前的版本、可能会在8月左右发布。

    此致、

    Kendall