This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:PROCESSOR-SDK-AM64X 中的工业协议许可

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505501/am6442-licensing-of-industrial-protocols-in-processor-sdk-am64x

器件型号:AM6442

工具/软件:

尊敬的专家:

请告诉我最新的情况。

Q1:"TI-AM64X"INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK清单中列出的协议是否为"F"型号的"TI 商业"协议(=除芯片外无需额外许可费)?
这是一个确认,因为它没有在 原始线程的清单中说明

问题2:上述支持的协议是否需要额外的符合性测试?

问题3:是否有计划支持 CC-Link IE Field Basic?
我想了解以下主题的更新。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1211337/processor-sdk-am64x-cc-link-support

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、

    您的查询的一些答案

    Q1 -协议堆栈价格包含在 F 部分中。 但有关支持和定制、您需要联系 TI

    Q3 - CC Link IE TSN 将在2025年第4季度获得支持。 目前没有 IE Field 计划

    您能在 Q2上澄清一下吗?  您是否询问协议认证支持?

    此致、
    Prajith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Prajith、

    感谢您的答复。  以下是客户的一些意见。

    Q1 -协议栈价格包含在 F 部分中。 但有关支持和定制、您需要联系 TI

    如果我购买了采用 F 的模型、我认为即使我要求第三方基于 SDK 创建固件、也不需要额外的许可证、这是正确的吗?

    您能在第2季度澄清一下吗?  您是否询问协议认证的支持?

    认证协议软件堆栈收到哪种认证、来自谁? 此外、还提供了哪种支持? 这些都是我很好奇的事情。

    其他问题。
    是否可以在工业网络中实现多种协议(例如 EtherCAT、EtherNet/IP、Profinet 等)并只能实现其中一种协议?
    硬件和固件本身是相同的、并假定进行以下切换。

    • 已禁用工业网络
    • 仅启用 EtherCAT
    • 仅启用 EtherNet/IP
    • 仅启用 Profinet
    • 仅启用 CC-Link IE TSN

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、

    如果我购买了带有 F 的型号、我是否认为即使我要求第三方基于 SDK 创建固件、也不需要额外的许可证?

    请在此处联系 TI 销售代表以了解确切信息。

    Certified Protocol Software Stacks 收到哪种认证、以及来自谁? 此外、还提供了哪种支持? 这些都是我好奇的东西。

    TI 已经通过了 EtherNet/IP 和 EtherCAT 协议栈认证。 PROFINET 认证正在进行中。 这就像预认证一样、客户需要对已开发的产品进行重新认证。   我建议联系  TI 销售代表、因为我无法在 e2e 论坛对此进行讨论

    是否可以在工业网络中实现多种协议(例如 EtherCAT、EtherNet/IP、Profinet 等)并只启用其中一种协议?
    硬件和固件本身是相同的、并假定进行以下切换。

    通过检测流量并加载适当的应用程序、这在技术上是可行的。 在这种情况下、请确保您需要将单独的二进制文件加载到 ARM 内核。   您能在这里详细解释一下这个用例吗?

    此致、
    Prajith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Prajith、

    感谢您的答复。  以下是客户的一些意见。

    通过检测流量并加载适当的应用程序、这在技术上是可行的。 在这种情况下、请确保您需要将单独的二进制文件加载到 ARM 内核。   您能在此处详细解释一下该用例吗?

    我们正在考虑以下产品系列:
    -不支持工业以太网的产品
    -支持 EtherCAT 从站的产品
    -支持 EtherNet/IP 的产品
    -支持 Profinet 的产品
    ...

    为了实现这一目标、我们正在考虑使用 HMS 的 Anybus 模块。
    将在微控制器电路板上准备一个模块连接器、并将根据模块类型切换功能。
    -对于那些不支持工业以太网⇒没有模块
    -对于支持 EtherCAT 从属设备的用户⇒安装 AB6607-E
     -对于支持 EtherNet/IP 的用户⇒、请安装 AB6604-E
     -对于那些支持 Profinet⇒安装 AB6605-E
     ...

    准备单独的固件似乎可以实现类似的目标。
    但是、由于这需要复杂的管理和操作、我们想知道是否可能有办法使用通用固件启用其中一个工业以太网接口、以及从下一次启动时让其使用该设置运行。

    我理解其他答案。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    您能否创建一个新的 e2e 来说明您的用例。 我们将能够更好地支持查询。

    从下一次启动开始使用该设置

    您可以在此处提供有关此要求的更多信息

    此致、
    Prajith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Prajith、

    我明白了。 我创建新线程。

    最好的印度菜
    正常