This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:GStreamer tiovxisp 插件's AE 首次运行失败

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513697/am62a7-gstreamer-tiovxisp-plugin-s-ae-fails-on-first-run

器件型号:AM62A7

工具/软件:

我尝试使用以下命令在屏幕上显示摄像头馈送、但注意到 AE (自动曝光)在启动流水线后的第一次照射行程中不起作用、整个图像都非常暗。 我必须退出并重新启动程序、曝光调整才能正常工作。

gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video3 io-mode=dmabuf-import ! \
video/x-bayer, width=1920, height=1536, framerate=60/1, format=bggr12 ! \
tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-subdev4 \
sensor-name="X3F" \
dcc-isp-file=/opt/imaging/ox03f/dcc_viss.bin \
sink_0::ae-mode=0 \
sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/ox03f/dcc_2a.bin format-msb=9 ! \
video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1536, framerate=60/1 ! \
kmssink driver-name=tidss sync=false

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK VER:10_00_08

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    专家目前不在办公室。 请期待下周初收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    如果通过设置 SINK_0::ae_MODE=AE_MODE_DISABLED 来禁用 AE、那么第一次运行时是否会看到暗图像? 如果是、则可能与 AE 无关。 如果没有、则可以打印2A 算法提供的曝光和模拟增益值、并查看曝光和模拟增益值是否很小。

    您能否提供第一次跑步的视频和第二次跑步的视频?

    谢谢你。

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    我发现 问题是由传感器驱动程序引起的。 我现在已经解决了。 谢谢!

    此致、

    Jason