This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM62L (AM62L32、AM62L31):定制电路板硬件设计- PORz 和 RTC_PORz 压摆率

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511781/faq-am62l-am62l32-am62l31-custom-board-hardware-design---porz-and-rtc_porz-slew-rate

器件型号:AM62L

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:  

通常在复位信号上添加 RC 滤波器以抗噪声、但 AM62x 数据表上复位信号的压摆率要求非常锐利 、客户板上的压摆率约为10V-100V/ms、它能否满足 AM62x 复位要求、如果不满足、请帮助解释基本机制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Borad 设计师:

      如果 施加的信号 在 VIHSS 和 VILSS 之间的电压区域花费过多的时间、则输入缓冲器可能会出现长期可靠性问题。 允许的最大转换时间为1000ns。 我建议使用产生信号转换速率高于5ns 的推挽缓冲器来驱动复位输入、以消除通过输入缓冲器开关阈值转换时噪声耦合到信号中的风险。

    建议在 PORz 和 RTC_PORz 的输入端使用22 pF 干扰滤波器。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Borad 设计师:

    未使用低功耗模式时连接 PORz 和 RTC_PORz

    PORz  

    RTC_PORz

    PORz 具有失效防护功能且可耐受3.3V

    未使用任何低功耗模式时、建议将1.8V 复位输入信号连接到 PORz 和 RTC_PORz。

    此致、

    Sreenivasa.