This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:ISP:关于最大性能的说明

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514608/am62a7-isp-clarification-about-maximum-performances

器件型号:AM62A7

工具/软件:

团队、
我已阅读以下文章:
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1299366/am62a7-spec-clarify-for-am62a-isp-performance

原始请求是使用以下传感器:
IMX902 12.3像素@40fps、6k (H) x 2k (V) 不是标准的图像比率。

但是 ISP 具有上述 POST 中所述的限制(315百万像素/秒、4096像素/行)。

1)我们的任何 AM6xxx ISP 是否能够支持上述要求?

对于 AM62A ISP (315百万像素/秒、4096像素/行):
2)您是否知道可以支持的现有广角传感器(4096像素/行)? 例如4kx2k?
我已经看到 支持 IMX728 D3摄像头、但3840x2160 @30fps 摄像头是不够的。 需要更接近4kx2k @38fps 的帧速率(即尽可能接近 ISP 的理论限制)。

3)我假设 AM67x ISP 会支持4kx2k@40fs (因为它支持480Mpixel/s)?

4)是否有一些驱动程序/软件限制或其他系统限制会阻止 ISP 在非常接近热限制的情况下使用?

提前感谢、
Anber



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber:

    1)我们的任何 AM6xxx ISP 是否能够支持上述要求?

    AM6xx ISP 都不支持超过4096条线宽。

    2)您是否了解可以支持的现有广角传感器(每行4096像素)? 例如4kx2k?

    我不知道4kx2k 传感器。

    3)我假设 AM67x ISP 将支持4kx2k@40fs (因为它支持480Mpixel/s)?

    是的、AM67x ISP 可以支持这一点。

    4)是否存在某些驱动程序/软件限制或其他系统限制、这些限制会使 ISP 无法在非常接近热限制的情况下使用?

    SW 没有限制。

    此致、

    建中