This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:[AM57IDK]-[Yocto -Linux]-[启用第二内核]

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514640/am5718-am57idk---yocto--linux---enable-second-core

器件型号:AM5718

工具/软件:

你好  

我想使用 Yocto Linux 在 AM57IDK 板上启用第二个 ARM cortex A 内核。  

https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm/boot/dts/dra7.dtsi?h=ti-rt-linux-6.1.y#n81

是否有任何已提交/补丁、请分享信息。  

此致、

Phani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phani:

    AM5718上只有1个 A15内核。 您无法启用秒。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我想读一下。