This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Beagley-AI: PowerVR BXS-4-64 Qt Quick 中的对角条纹伪影(eglfs + GLES3.2)

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514169/beagley-ai-powervr-bxs-4-64-diagonal-stripe-artifacts-in-qt-quick-eglfs-gles3-2

器件型号:BeagleY-AI

工具/软件:

您好、

在一些 Qt Quick 示例中、我看到了 HDMI 显示屏上的伪影。 如果我使用软件后端(Qt_quick_backend=software)运行这些示例、它们将正常运行。

我把 Qt 的键控交互示例的屏幕截图 运行在我的 Beagley-Ai 上面。 我使用 kmsgrab 得到了这个屏幕截图 ,这是我在屏幕上看到的。

它应该是这样的。 我认为这些条纹不是随机的,有相同的颜色的背景。

软件版本:

我会在定制的 Yocto 版本上运行这些示例。 它没有 X11。 所有示例都在 eglfs 平台上运行。 我没有问题与 kmscube 和 rgx_triangle_test。 这些条纹仅出现在某些 Qt Quick 应用程序上。 我在 密钥交互文件系统资源管理器 示例中都看到了它们。

meta-ti:4213a71a8eaed4a57562c0608f9ba29efc39eede

TI-img-rogue-umlibs:linuxws/kirkstone/k6.1/23.3.6512818 (0b9e64254269be2fa95c4f3e1dd925d6e4d58199)

TI-img-rogue-driver:linuxws/kirkstone/k6.1/23.3.6512818 (c838bc06a163abad46dcc193c8fb9a4fb9e2e356)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onur:

    对于 Beagle 板、您可以尝试在其论坛页面上的 Beagle 社区上提问吗? Beagle 使用 TI 修改版本的 SDK 来运行其基于 Debian 的映像。

    此致、

    Takuma