This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:PCB 约束

Guru**** 2386630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512209/tda4ven-q1-pcb-constraint

器件型号:TDA4VEN-Q1
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我们正在查看高速接口设计指南"spracp4a.pdf"、以了解以下 IF 的 PCB 设计约束。

1)。 OLDI (LVDS) IF

2)。 OSPI IF

3)。 eMMC IF

如果准则中存在约束、我看不到上述内容、但本身是否没有设计约束?

还是在其他文档中列出?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于老年人、请参阅有关此主题的其他 E2E 帖子:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1329009/am625-oldi-interface-impedance

    对于 OSPI、eMMC -没有任何特定的指南。  建议在50 Ω SE 处进行布线、并尽可能缩短布线长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    感谢您的回答。

    [对于 OLDI]

    我理解以下几点。

    - OLDI 有2种模式(慢速模式和快速模式)。

    -客户可以在快速模式下设置"RTERM_EN = 1b"或"RTERM_EN = 0b"。

    请向我们介绍以下内容。

    -如果接收器 IC 有终端电阻器, 在接收器 IC 附近的 PCB 上是否不需要终端器?

    - 是正确的,如果信号质量可以保证,即使在快速模式下,也不需要 TDA4VEN 的内置端接电阻(RTERM_EN = 0b )?

    -布线阻抗是100欧姆吗?

    -对于 TDA4VEN , 哪个文件包含设置 OLDI 的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、如果接收器有端接电阻器、则无需另一项电阻器即可具有双端接。

    似乎 Rterm 是隐藏的寄存器;我不知道为什么。

    您可以将0x108600 (对于 OLDI_DAT0)设置为0x1083009。 它启用 Rterm、还会增加从3.2mA 到6.4mA 的变送器驱动电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、Rterm 处于禁用状态、读数应为0Xxx3008h。

    同样、对于 CLK_Ctrl 寄存器、它应为0x8610h 偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    在我们的产品中、TDA4VEN 到接收器 IC 的跟踪仅仅是 PCB 图案(没有 W/H)。

    因此、我认为 不需要双端接(有源端接仅是片上接收器终端)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请同时回答以下两个问题

    -布线阻抗是100欧姆吗?

    -对于 TDA4VEN , 哪个文件包含设置 OLDI 的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-布线阻抗为100 Ω 差分阻抗。  TRM (技术参考手册)是处理器的编程人员手册。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一个 TRM 的链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有文档均可在 TI.com 上找到:

    TDA4AEN TRM: 链接

    如果缺少信息、另请尝试使用 AM62P TRM 链接。  两个处理器都应具有类似的 OLDI 编程。