This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:阵列合并节点

Guru**** 2428120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510490/tda4vh-q1-array-merge-node

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

多 AM 编解码器应用中使用 SDK 9.2.0.5

我使用了一个分离节点来创建两个 LDC 节点、以便应用两个不同的 LDC。

之后,我创建了一个合并节点,将每个 LDC 节点的输出合并为单个vx_object_array然后将其发送到 gstreamer 管道。

不过、虽然视频是以所需的方式保存的、但我遇到了一个问题、即以编码缓冲区大小(6帧)的单位覆盖前一帧。

例如,在视频中保存的帧数如下所示:1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,13,15,16,17,18,14,15,16,17,18,25,26 ...

内核中的处理是通过引用拆分节点创建的、如以下代码所示。

您是否知道导致此问题的原因?

谢谢你

static void swapObjArray(
    tivx_obj_desc_object_array_t *in_desc,
    tivx_obj_desc_t *in_elem_desc[],
    tivx_obj_desc_object_array_t *out_desc,
    tivx_obj_desc_t *out_elem_desc[],
    uint32_t index
)
{
    uint32_t i, j = 0;

    for (i = index; i < index + in_desc->num_items; i++)
    {
        
        in_desc->obj_desc_id[j]   = out_elem_desc[i]->obj_desc_id;
        out_desc->obj_desc_id[i]  = in_elem_desc[j]->obj_desc_id;
        j++;
    }
    
}
.
.
.


         tivxGetObjDescList(in_desc->obj_desc_id, (tivx_obj_desc_t**)in_elem_desc, in_desc->num_items);
 
         tivxGetObjDescList(in1_desc->obj_desc_id, (tivx_obj_desc_t**)in1_elem_desc,in1_desc->num_items);

         tivxGetObjDescList(out_desc->obj_desc_id, (tivx_obj_desc_t**)out_elem_desc, out_desc->num_items);
 

            swapObjArray(in_desc, in_elem_desc, out_desc, out_elem_desc, index);
 
            index += in_desc->num_items;
 
            swapObjArray(in1_desc, in1_elem_desc, out_desc, out_elem_desc, index);

            index += in_desc->num_items;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您能否共享图形的点输出并验证是否正确创建了缓冲区。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Gokul

    这是我的点输出图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您能否分享修改后的代码、以便我们从我们这边对其进行测试并验证问题所在。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您能分享 array_merge_node 的源代码吗、它只是您之前提到的修改吗?

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    感谢您的分享、请给我一些重新创建和测试、我将在下周结束时给您更新。

    此致、
    Gokul