This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:Linux 用户区的 AM625上具有唯一的每设备加密

Guru**** 2383270 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511796/am625-unique-per-device-encryption-on-am625-from-linux-userland

器件型号:AM625

工具/软件:

您好:

我们需要能够对 AM625平台上每个设备唯一加密的某些数据、来自在正常世界(REE/非安全世界)运行的 Linux 用户区程序。 在 i.MX6平台(例如)上、我们使用了 NXP 的 CAAM (加密保证和加速模块)、可通过用户机中的/dev/caam_kb 访问。 这将需要一个很小的明文有效载荷(几百字节)并返回加密数据、反之亦然、用于解密、并且只需要几百行 C 代码即可实现。

您能否介绍一下我如何使用 AM625完成相同的操作?

我提供了 AM62受限安全文档、但希望指导我应该查看哪些内容(或理想的一些示例)。

此致、
Ben