This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:UART 引导模式

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513546/sk-am62-lp-uart-boot-mode

器件型号:SK-AM62-LP
主题:AM623中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们将 AM623处理器与 SDK 版本配合使用  am62xx-EVM-11.00.09.04。  我们想知道从 UART 引导的过程。 我们正在尝试使用 Tera Term X/Y 调制解调器从 UART 加载 U-boot 二进制文件。 但是、尽管打印来自 SOC、但它不会加载、如下所示:

因此、请告诉我有关如何从 Tera term/minicom X/Y 调制解调器文件传输加载 U-boot 二进制文件的过程。

提前感谢。

此致、
Salih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salih:

    请 参阅该指南、了解如何通过 UART 引导 u-boot:  3.1.1.7. UART—Processor SDK AM62x 文档

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了同样的过程。 这3个命令正在正确执行。 但引导日志不会出现在控制台中。
    其中、 CCCCCC  /dev/ttyUSB0.中的转储 哪一个是 main-UART、以及必须从何处加载这三个文件?

    请对此进行澄清。

    提前感谢。

    此致、
    Salih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salih:

    希望您对 am62x-LP-EVM 使用正确的图像、您可以在中找到 am62x-LP-EVM 的预构建映像 board-support/prebuilt-images/am62xx-LP-EVM 文件夹。 如果再次构建 u-boot 文件、请使用以下命令:

    make u-boot PLATFORM=am62xx-lp-evm -j32

    如果此处使用的是正确的映像、您能否请先断开 UART 终端与 CCS 的连接、然后运行用于 UART 引导的命令。 执行所有这些命令后、您可以连接到 UART 终端和 CCS 以验证 u-boot 引导。

    此致、

    会面。