主题:DRA821中讨论的其他器件
工具/软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 Keerthy: 
PFA I2C 和 SDK 版本的日志。 
SDK 版本- ti-processor-sdk-linux-j7200-evm-10_00_07_03 
我们还有一个问题。 我在终端中运行 dmesg | grep -i dtb、我想知道的是、如果正确加载文件、会显示我们在 u-boot 中上传的 dtb 文件名。 
是过程-  
1.我们更改了设备树文件并编译为 dtb。 
2.之后我们将生成的 dtb 文件复制到通过 Yocto 刷写.wic 映像的 SD 卡的引导目录中。 
3.然后 我们在 u-boot 中使用了以下命令-  
LS MMC 1:1 
setenv fdtfile k3-j7200-common-proc-board.dtb (位于复制的 SD 卡中) 
运行 bootcmd_mmc1 
此致、 
Jai Raghav
尊敬的 Jai:
似乎42120000 i2c 实例根据 dmesg 得到了良好的探测。 您能否仔细检查引脚多路复用?
此外、器件连接到哪个从器件 ID?
此外、42120000不是主域 i2c。
。 之后、我们将生成的 dtb 文件复制到 SD 卡的启动目录、在该目录中、我们通过 Yocto 刷写了.wic 映像。
通常、DTB 从 rootfs 引导文件夹拾取。
此致、
Keerthy
谢谢 keerthi 立即回复,SD 卡有 boot 和 rootfe2e.ti.com/.../COMPLETE-LINUX-BOOT-LOGS rootfs.txts目录,我们正在加载从 rootfs,我附加我的引导日志和一个屏幕截图显示有 rootfs 
Jai、
[0.887753] OMAP-Li2c 42120000.i2c:400kHz 时总线0 rev0.12 
[ 0.894248] pca953x 1-0021:未找到电源 VCC、使用虚拟稳压器 
[0.901093] pca953x 1-0021:不使用 AI 
[ 0.929135] pca953x 1-0020:未找到电源 VCC、使用虚拟稳压器 
[ 0.935948] pca953x 1-0020:不使用 AI 
[ 0.940511] pca953x 1-0022:未找到电源 VCC、使用虚拟稳压器 
[0.947317] pca953x 1-0022:使用 AI 
[0.951597] OMAP-Li2c 2000000.i2c:400kHz 时总线1 rev0.12 
[ 0.957747] pca953x 2-0020:未找到 VCC 电源、使用虚拟稳压器 
[ 0.964576] pca953x 2-0020:不使用 AI 
[ 0.989028] OMAP-Li2c 2010000.i2c:400kHz 时为总线2 rev0.12 
所以 I2C 实例正在进行探测。
您需要将定制 dtb 复制到 root/boot/dtb/ti/
然后、U-boot 将从上面的位置选择新的 dtb。
- Keerthy