This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:要将 FreeRTOS MCU R5固件从2MB 扩展到3MB、需要修改哪些源文件、配置文件、链接器脚本或器件文件?

Guru**** 2428120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513733/tda4al-q1-to-expand-the-freertos-mcu-r5-firmware-from-2mb-to-3mb-which-source-files-configuration-files-linker-scripts-or-device-files-need-to-be-modified

器件型号:TDA4AL-Q1

工具/软件:

您好、  

  将 ADAS 功能与 FreeRTOS 集成时、导致代码大小增加是 ODM 通常面临的一个常见挑战或情况。

  我们的 ADAS 项目需要将 FreeRTOS MCU R5固件从2MB 扩展到3MB、

  需要修改哪些源文件、配置文件、链接器脚本或器件文件?

B.R.

SanHsin Kuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SanHsin Kuo:

    [引述 userid="635373" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513733/tda4al-q1-to-expand-the-freertos-mcu-r5-firmware-from-2mb-to-3mb-which-source-files-configuration-files-linker-scripts-or-device-files-need-to-be-modified

      需要修改哪些源文件、配置文件、链接器脚本或器件文件?

    [/报价]

    您能分享您的 应用程序 linker_r5.lds 和  .map 文件吗

    此致、
    Karthik