This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AM62A 上 HSM 的问题:通过安全代理进行异步通信、以及 TRNG 可靠性

Guru**** 2382570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505686/am62a7-issues-with-hsm-on-am62a-asynchronous-communication-via-secure-proxy-and-trng-reliability

器件型号:AM62A7

工具/软件:

尊敬的 TI:

我们在 AM62A 上的 HSM 遇到与​​安全代理异步通信​​和​​TRNG 可靠性相关的关键问题​​、需要 TI 的专业知识进行调查。 下面是问题的摘要以及如何推断这些问题。 请注意、在我们不使用异步通信的情况下、这些安全代理问题均不会发生、即 A53和 MCU-R5可   同时在 while 循环中成功请求 HSM 服务。

1、问题1:保护代理异步通信异常 ​

​1.1单核异步请求损坏 ​

​设置: ​

  • ​MCU-R5内核 ​​通过安全代理向 HSM 发送异步请求:
    • TX:安全代理 ID 12 (R5→HSM)
    • RX:安全代理 ID 13 (HSM→R5)
  • ​HSM ​​通过安全代理 ID 0接收请求并通过 ID 4发送响应。

​重现步骤: ​

  1. R5发送 ​​请求1 ​​通过 ID 12→HSM 进行处理并发送 回答1 至 ID 4。
  2. R5 ​​不读取 ​​来自 ID 13的响应。
  3. R5发送 ​​请求2 ​​再次通过 ID 12。

​观察到的行为: ​

  • HSM 收到的数据 ​​响应1. ​​而不是请求2。
  • 预期: HSM 应接收请求2。

​1.2交叉内核干扰 ​

​设置: ​

  • ​A53内核 ​​使用安全代理 ID:
    • TX:ID 10 (A53→HSM)
    • RX:ID 11 (HSM→A53)
  • ​R5内核 ​​使用 ID 12 (TX)和13 (RX)。

​重现步骤: ​

  1. R5通过 ID 12 和发送异步请求1 ​​不读取 ​​来自 ID 13的响应1。
  2. A53通过 ID 10发送请求2、并轮询 ID 11以获取响应。

​观察到的行为: ​

  • HSM 收到的数据 ​​响应1. ​​而不是请求2、与问题1.1相同。
  • A53发现 ID 11为空、但 R5找到 ​​A53的请求 ​​ 2在 ID 13.
  • 预期: A53和 R5应具有隔离的通信通道。

请注意、HSM 代码本身不会将来自主机内核的任何请求消息馈送到安全代理。


​2、问题2:培训的可靠性和质量 ​

​2.1 TRNG 在应力测试下失败 ​

​设置: ​

  • 通过初始化 HSM TRNG sa2ul_rng_setup_eip76()
  • 压力测试:连续调用 sa2ul_rng_read() 以收集随机数据。

​观察到的行为: ​

  • 经过 N 次电源循环(随机发生)后、 sa2ul_rng_read() 返回失败-EFAIL()、直至完全重新引导。
  • 预期: TRNG 应在不需要重新启动的情况下恢复。

​调试尝试次数: ​

  •  sa2ul_rng_setup_eip76()  SA3UL_rngSetup()  MCU_PLUS_SDK 中的工作代码保持一致。 没有改进。

​2.2 TRNG 未通过 NIST 统计测试 ​

​设置: ​

  • 使用 HSM CARE Package TRNG 驱动程序来收集 15KB 数据。
  • 通过 NIST 测试进行验证。

​观察到的行为: ​

  • ​失败 ​​NIST 测试中完成。
  • 比较: 使用时通过相同的测试 ​​MCU PLUS SDK 的 SA3UL_rng ​​示例。

​假设: ​
与 MCU PLUS SDK 相比、HSM Care Package 的 TRNG 驱动器不完整。


3.请求 ​

我们面临的挑战 ​​HSM Care Package 驱动程序中的关键缺陷 ​​这会严重影响客户商用产品的稳定性。 这些问题与安全代理、TRNG 和的低级驱动程序直接相关 ​​需要 TI 补丁 ​​避免项目故障和安全风险。  我们紧急请求 TI:

  1. 检查并验证 HSM Care Package 中安全代理和 TRNG 的驱动程序。
  2. ​​提供修补程序以解决问题。

此致、

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请允许我花一天或两天时间浏览上述不同的问题、然后返回给您。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    是否更新了这些关键模块? 我们即将在这里进入时间线。

    B R、

    Yang