This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442通过 PCIe 接口访问 FPGA

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514109/am6442-the-am6442-accesses-the-fpga-via-the-pcie-interface

器件型号:AM6442

工具/软件:

尊敬的 TI:

   我需要实现 AM6442微控制器和 FPGA 之间的 PCIe 接口、其中 AM6442用作 RC 模式。  现在、AM6442和 FPGA 已经建立了链路。 FPGA 提示建立链路、AM6442端的 LTSSM 也已进入状态 L0。  程序运行后、我能否通过 CCS 的 Memory Browser 修改出站本地地址的数据以修改 PCIe 总线相应地址的数据?

   下面是我的 SYSCFG 文件中的 PCIe 接口配置。

   我可以询问我的配置文件是否有任何问题吗? 为了 与 FPGA 端保持一致、应注意哪些方面?

   官方 SDK 示例都将 AM6442用作 EP 端 在哪里可以获得有关使用 AM6442作为 RC 端的情况?

   谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的查询。

    Unknown 说:
    、其中 AM6442用作 RC 模式。  [/报价]

    目前在 SDK AM64x 中、因为仅支持可与 x-86-RC 配合使用的通用 EP。

    AM243x MCU+ SDK:PCIe EP 枚举

    SDK 不支持 AM64x 作为通用 RC、可与任何 EP 一起工作。

    此致

    Ashwani