工具/软件:
您好:
我想知道 CRC 控制器是否可以设置为不同的模式? 例如 CRC-16、CRC-32等?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我想知道 CRC 控制器是否可以设置为不同的模式? 例如 CRC-16、CRC-32等?
谢谢!
嗨、Ashwani
大约有两个用例、如下所示:
1. UART 通信、帧格式由自己定义、最后四个字节是整个帧的 CRC 值。 因此、我们需要 CRC-32 (多项式= 0x04C11DB7)
2. MCU 与 EEPROM 之间的 I2C 通信。 我们需要将一些数据存储到 EEPROM 以及这些数据的 CRC 值中。 因此、我们需要 CRC-16 (uCRC16-P2 (多项式= 0x1021))
总之、我想知道 MCU 上的 CRC 控制器是否可以设置为不同的模式? 例如 CRC-16、CRC-32等? 在 AM64手册参考中、我只能找到一个64位多项式、如所示

因此、我不确定是否有不同的 CRC 模式。
谢谢!