This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1 / AM62L/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM64x/AM243x 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误–与 LVCMOS 输入迟滞相关的问题

Guru**** 2429790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514209/faq-am625-am623-am620-q1-am62l-am62ax-am62d-q1-am62px-am64x-am243x-design-recommendations-commonly-observed-errors-during-custom-board-hardware-design-queries-related-to-lvcmos-input-hysteresis

器件型号:AM62L

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我对 LVCMOS 迟滞有以下疑问  

支持(实现)迟滞的 LVCMOS IO

LVCMOS IO 迟滞规格

启用 LVCMOS IO 迟滞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    请参阅以下内容:

    支持(实现)迟滞的 LVCMOS IO

    要回答问题、只需查看数据表即可。

     

     

    LVCMOS IO 迟滞规格

    数据表参考  

    电气特性

    LVCMOS 电气特性

    AM62D 的 TRM 参考

    14.2.1.2焊盘配置寄存器
    14.2.1.2.1焊盘配置寄存器功能说明

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    有关在复位输入上实现的迟滞、请参阅下面的输入

    我们讨论了启用了内部迟滞的冷复位输入 MCU_PORz、以及是否需要施加具有最小压摆率的信号或使用分立式推挽缓冲器来避免内部复位的毛刺脉冲。

    MCU_RESETz 和 RESET_REQz 热复位输入是否实现类似的迟滞、上述建议是否对这些热复位输入有效。

    对于问题的第二部分、数据表为 MCU_PORz 定义的 MCU_RESETz 和 RESET_REQz 输入定义了相同的最小有效脉冲宽度1200ns。  因此、我认为这些复位输入的要求与 MCU_PORz 相同。

    此致、

    Sreenivasa.