This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:一段时间后屏幕会黑屏。 我应该如何设置它以保持屏幕持续打开

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514066/am623-the-screen-goes-black-after-a-period-of-time-how-should-i-set-it-up-to-keep-the-screen-constantly-on

器件型号:AM623

工具/软件:

一段时间后、屏幕会黑屏。 我应该如何设置它以保持屏幕持续打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    这些信息不足以让我们理解正在发生的事情。 请分享以下信息:
    1.您使用的是 TI EVM 还是定制电路板?
    2.您使用的是 OLDI (单链路)/OLDI (双链路)/DPI 的哪个面板? 您能否指定设备型号/部件号?
    3.您使用的是哪个版本的 AM62x SDK?
    4、在多长时间后它会变成空白? 如果使用 OLDI、您是否会看到启动界面和进度条?
    5.你看到开箱演示了吗?