This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:基于 AM64x EVM 的设计 USB0_VBUS 电压电平

Guru**** 2430050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511966/am6442-am64x-evm-based-design-usb0_vbus-voltage-level

器件型号:AM6442

工具/软件:

您好、

如说明所述、我正在开发基于 AM64x EVM 的电路板设计。  我正在测试通过 USB 的以太网功能。  该功能正在定制背板上使用、并连接了引脚 USB_D+和 USB_D-。  这个特定问题与 USB 设备端有关。

USB0_VBUS 信号不会在背板中传播、而是由电路板本身的电路提供。 这是一个简单的电路、用作2个10K 电阻之间3.3V 和 GND 之间的中间电压基准点。 因此、这将提供1.65v 的基准电压。  我希望这是有道理的。

根据 USB v2.0、该电压应为4.75v 至5.25V、并且能够提供高达500mA 的电流。

那么、问题是、1.65v 基准电压是否足够好作为 USB0_VBUS 的输入、以便器件侧 USB 使其正常工作?  或者 USB0_VBUS 是否需要完整的5V:500mA 电压源?

系统运行的是 TI Linux、与 Linux 和 EVM 板相同。  虽然 g_ether 驱动器在 EVM 板作为 USB 器件插入时运行良好、但定制电路板设计却不能。  我正在试图找出问题可能是什么,这似乎是一个很好的开端。

如果您还有其他问题、或需要进一步澄清任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Daryl Jarman

    感谢您的查询。

    当 USB 接口是器件时、可以将板载电源连接到 USB0_VBUS。

    在这种情况下、您使用的是10K + 10K。

    3.3V 预计为开关式3.3V、以便电源将循环以启动新会话。

    我不确定您定义的用例中的 USB 接口连接。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  我还从参考设计中找到并计算出了电压、并且电压匹配。  很好的提示、需要切换电源。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Daryl Jarman

    感谢您发送编修。

    请参阅 SOC VBUS 设计指南以了解容差(不确定此值是否适用、但建议使用)

    VBUS 引脚附近的电容器会影响性能、因此不建议使用。

    此致、

    Sreenivasa.