This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMUPROTRACE:TMDSEMUPROTRACE

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMUPROTRACE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504433/tmdsemuprotrace-tmdsemuprotrace

器件型号:TMDSEMUPROTRACE

工具/软件:

 在该单元通电且 POD 电缆正确连接到主仿真器单元和 EVM 上的 JTAG 连接器的情况下、尝试将 TMDSEMUPROTRACE 连接到已知正常的 TMDSEMEVM6678L 时收到错误报告。 当我们首次收到  TMDSEMUPROTRACE 时、此配置有效。 仿真器日志 如下:
 
[开始:Spectrum Digital XDSPRO USB Emulator_0]

执行以下命令:

%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile%-rv -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]


----- [打印线路板配置路径名]------------------------------------

C:\Users\KEN_HI~1\AppData\Local\TEXASI~1\
  CCS\ccs930\0\BRDDATAC\testBoard.dat

----- [打印重置命令软件日志文件]------------------------------------

此实用程序选择了560/2xx 级产品。
此实用程序将加载程序'sd560v2u.out'。
已加载 FPGA 映像:C:\ti\ccs930\ccs\ccs_base\common\uscif\xds560v2pro.xsvf
库构建日期为"2019年11月25日"。
库构建时间为"14:08:22"。
库软件包版本为"8.4.0.00006"。
库组件版本为"35.35.0.0 "。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

----- [发生错误、此实用程序已中止]------------------------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为"-183"(0xffffff49)。
标题为"C_ERR_CTL_CBL_Break_FAR"。

解释如下:
控制器检测到与其自身远距离的电缆断裂。
用户必须将电缆/线盒连接到目标器件。

[结束:Spectrum Digital XDSPRO USB Emulator_0]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    标题为"C_ERR_CTL_CBL_BREAK_FAR"。

    该错误通常是由于调试探针和器件之间的一些硬件连接问题导致的。 可能是 pro TRACE Pod 的电缆损坏。 EVM 上的 JTAG 接头和 POD 电缆之间的连接不良。 这可能是 JTAG 标头本身有问题。  

    尝试以下两种方法:

    1)任何类型的另一个调试探针是否可以连接到同一个 EVM?

    2)这个特定的调试探针可以连接到不同的 EVM 吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解开 ProTrace 的包装盒、进行全部设置、然后重新连接到 EVM (我正在测试/开发的原始 EVM 和另一个(备用) EVM、用于确认连接性)。  现在、ProTrace 似乎可以使用"Target Configuration"中的"Test Connection"正常工作。  似乎可能存在间歇性电缆、但我不知道是哪一根电缆。  由于该问题是在仍在保修期内报告的、并且似乎是间歇性问题 、我们能否获得一套保修更换电缆((2)连接主仿真器与 Pod 之间的电缆、(1)连接线和(1)连接线盒与 EVM 之间的适配器)?

    我将继续测试并尝试调试和跟踪、以确认一切 正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于该问题是在保修期内报告的、似乎是间歇性问题、 我们能否获得一套保修更换电缆((2)连接主仿真器和 POD 之间的电缆、(1)连接线和(1) POD 与 EVM 之间的适配器)?

    我假设您是从 TI.com 购买的?

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMUPROTRACE

    假设是这样、我将提请负责此产品的小组注意此主题。 他们可以协助任何 RMA 请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处申请产品故障分析: https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该器件是从 TI 购买的。  我们将提交更换电缆的 RMA 请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK (确定)将关闭螺纹。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品故障分析链接仅适用于器件。  但不支持 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是一种很强烈的冲击。  请尝试拨打此页面底部的客户支持号码: https://www.ti.com/info/customer-support.html

    此致、

    James