This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA712:启用 DE 输出

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512577/dra712-enabling-de-output

部件号:DRA712

工具/软件:

您好:  

我的客户正尝试从 DRA712 VOUT2端口生成 RGB 输出。  

 

运行 gstreamer 时、它们会看到 VSYNC、HSYNC、CLK 和并行输出数据。  然而、DE 输出信号始终为低电平。

 

您能否提供有关如何在我们的视频驱动器中启用此 DE 输出的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是哪个 HLOS 和 SDK 版本?

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    客户 SW 团队想出了如何启用 DE。 我将关闭该主题。