This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:多摄像头流冻结问题

Guru**** 2410990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510524/tda4vh-q1-multicamera-stream-freezing-issue

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

大家好、

我们使用3个 ar0234传感器和1个 ar0821在 TDA4VH (SDK 版本- 10_01_00_05 )与本机串行器(ds90ub953.c)和解串器(ds90ub960.c)驱动程序。

使用三个 AR0234传感器(每个传感器分辨率为1920x1080)和一个 AR0821传感器(分辨率为3840x2160)测试并行流式传输时、流会在被推到显示屏时冻结。 即使对于一个 ar0234和一个 ar0821传感器、并行流也会冻结。此问题是否与内存缓冲区限制有关?

GStreamer 流水线用于1080p 3xar0234和4K 分辨率1xar0821的流式传输:

gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video6! 视频/x-RAW、宽度=1920、高度=1080! tiovxldc out-block-width=128! "video/x-raw、format=NV12"! 排队! mosica.sink_0 v4l2src device=/dev/video7! 视频/x-RAW、宽度=1920、高度=1080! tiovxldc out-block-width=128! "video/x-raw、format=NV12"! 排队! mosaik.sink_1 v4l2src device=/dev/video8! 视频/x-RAW、宽度=1920、高度=1080! tiovxldc out-block-width=128! "video/x-raw、format=NV12"! 排队! mosica.sink_2 v4l2src device=/dev/video9! video/x-raw、width=3840、height=2160! 视频刻度! 视频/x-RAW、宽度=1920、高度=1080! tiovxldc out-block-width=128! video/x-raw、format=NV12! 排队! mosica.sink_3 tiovxmosaic name=mosaic sink_0::startx="<0>" sink_0::starty="<0>" sink_1::startx="<1920>" sink_1::starty="<0>" sink_2::startx="<0>" sink_2:::starty="<1080" sink_2>" kmssink sync=false driver-name=tidss -e -v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rithika、

    您是否能够成功地从单个摄像头流式传输到已连接的显示器? 显示屏的分辨率是多少? 您能共享的输出吗 media-ctl -p

    谢谢您、

    法比亚纳