This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:在应用内核上结合 R5内核上的 RTOS、通过 uBoot 引导 Linux/QNX。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513346/processor-sdk-j784s4-booting-linux-qnx-with-uboot-on-application-cores-in-combination-with-rtos-on-r5-cores

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具/软件:

尊敬的支持:

您能就以下主题提供一些反馈吗?

我尝试使用 plattform SDK 构建 SBL 映像位置是 OSPI、然后加载 BootApp 以在 R5内核上加载 RTOS、并在应用内核上使用 uboot 加载 Linx/QNX。

是否已有可实现该功能的 BootApp 映像? 如果不是、哪个 BootApp 映像可用于在 R 内核上引导 RTOS?、哪个 BootApp 映像可用于在应用内核上引导 Linux/QNX。

您能否提供我需要为此场景构建的不同 make 目标?

提前非常感谢。

处理器论坛是否具有可使用的搜索功能?

BR

Jonas