This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:EtherCAT:读取 SII 时 BUSY 位未复位

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507570/am3359-ethercat-busy-bit-not-reset-when-reading-sii

器件型号:AM3359

工具/软件:

启动子器件时、EtherCAT 主站通过子器件信息接口(SII)读取"仿真 EEPROM"的内容。 这涉及从0x0500开始写入 SII 命令接口寄存器、等待子器件清除寄存器0x0502中的 BUSY 位、然后读回请求的数据字。

在某些情况下、我们在读取 SII 时会遇到超时。 我们的器件具有 Sitara 3359并运行 Beckhoff EtherCAT 从站协议栈代码(SSC) 5.13和 TI PRU-ICSS-ETHERCAT-SLAVE 01_00_10_00。 主设备将继续运行。

附件是 Wireshark 跟踪。 相关器件配置了物理地址0xb。 例如、使用显示过滤器 eth.adc src 包含02:01和 ecat.ado eq 0x502

在数据包19266处、主设备请求读取字0x031a、但 BUSY 位在大约170ms 时保持开启状态、此时主设备放弃并报告超时。 相比之下、其他读取用时不到1ms。 每启动几次就会出现问题。

有关如何进一步调试此问题的提示、我们很感激。 特别是、我们想知道 BUSY 位复位发生在哪里:在 SSC 中还是在 PRU 固件中? 什么会触发复位?

e2e.ti.com/.../20250415_2D00_sii_2D00_read_2D00_timeout.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    Unknown 说:
    在 SSC 或 PRU 固件中哪个位置发生 BUSY 位复位? 什么会触发复位?
    • ESI EEPROM 忙碌位由 EtherCAT PRU 固件清零。 这是由固件根据主机使用 bsp_send_command_to_firmware()发送的命令完成的、其中 bsp_pruss_cmd_intfc_write_word ()写入 DMEM、固件从该内存读取并 确认命令。
    • 一个可能的问题是向固件发送命令所花费的时间比预期长?

    这是我们可以从我们这边重现的吗? 您是否正在尝试 TI 提供的默认示例、或者它是定制应用?

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    非常感谢您的快速答复! 这是 Linux 上的定制应用程序(我知道您并不正式支持)、因此很遗憾、我无法在 TI 的官方示例上提供复制内容。

    根据您的建议、我们研究了代码并看到以下调用链:

    EEPROM_CommandHandler (..) 在 ecatappl.c 中:最后、这会调用
    -> HW_EscWriteWord (..) 在 tieschw.c 中
    -> bsp_pdi_write_indication (..) 在 tescbsp.c 中
    -> bsp_eeprom_emulation_command_ack (..)
    -> bsp_send_command_to_firmware (CMD_DL_USER_EEPROM_CMD_ACK、0、0)

    这是最后一个会导致 BUSY 位清零的调用吗? 您能否详细说明一下您认为这可能需要比预期更长的时间?

    相对而言、在哪个位置设置繁忙位? 这是由 PRU 固件在没有主机干预的情况下、在收到对 SII 控制/状态寄存器0x502的 EtherCAT 写入并设置 ReadOperation 位后完成的吗? 我们想知道是否因为某种原因调用 EEPROM_CommandHandler 太晚了。

    提前感谢您的任何见解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    这是最后一个会导致清除繁忙位的调用吗?
    • 是正确的、 固件将确认使用 CMD_DL_USER_EEPROM_CMD_ACK 命令的最后一次调用以清除 BUSY 位。
    您能否详细说明您认为这可能需要比预期更长的时间?
    • 我的语句基于这样一  个事实:固件将根据主机发送 CMD_DL_USER_EEPROM_CMD_ACK 的时间清除该位。 由于固件依赖于此命令、因此看起来这是晚于预期触发的、从而导致固件在超时窗口丢失。
    最近、在哪个点设置繁忙位? 这是由 PRU 固件在没有主机干预的情况下在收到对 SII 控制/状态寄存器0x502的 EtherCAT 写入并设置 ReadOperation 位时完成的吗?
    • 我必须对此进行检查。 请你给我一些时间,我检查一下这个,然后回到你那里。
    我们想知道、是否因为某种原因而将 EEPROM_CommandHandler 调用得太晚了。
    • 这也是可能的。 此外、是否可以尝试不同的 EtherCAT 主设备来查看此问题是否取决于 SOEM 流? 如果我们有一个工作情景、那么我们可以使用工作情景来描述时间。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须对此进行检查。 请你给我一些时间,我检查一下这个,然后回到你那里。

    谢谢、Aaron、我很感谢。 知道何时设置 BUSY 位可能有助于我们找到设置和发送 CMD_DL_USER_EEPROM_CMD_ACK 之间的延迟。

    此外、是否可以尝试不同的 EtherCAT 主设备来查看此问题是否取决于 SOEM 流?

    我尝试了从 EtherCAT 一致性测试工具读取 EEPROM、但无法重现问题。 该问题很可能取决于 SOEM 产生的特定流。 因此,不幸的是,我还不能提供一个明确的工作场景。

    我们还尝试了 TwinCAT 作为主器件、但在这里我们看到了不同的(但可能相关?) 问题。 ESC 无法返回数据链路层环路状态(ESC 寄存器0x111)、即器件不会增加工作计数器。

    这是一个具有两个相同读取命令的帧、一个发送到 Beckhoff 终端、另一个发送到我们的器件:

    如第三个数据报所示、其他寄存器也可以返回。

    从终端成功读取寄存器0x111后、TwinCAT 将继续使该子器件进入 PREOP 状态、但对于我们的器件、它此时停止。

    您是否希望 TI PRU-ICSS-ETHERCAT-SLAVE 01_00_10_00支持该寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    请期待 EOD Friday 的回复、因为这是今天的假期。

    您预计 TI PRU-ICSS-ETHERCAT-SLAVE 01_00_10_00会支持该寄存器吗?
    • 是、该寄存器对于将 DL 状态 与 EtherCAT MDevice 进行通信至关重要。 我没有看到固件不确认此寄存器偏移的情况。 我来检查一下、要确认此寄存器是否依赖于主机端(我预计不会这样做)、这样 SOEM 问题也可能与该问题类似。  
    • 此外、您能否共享与 TwinCAT 问题相关的完整 Wireshark 日志?

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我将附加在重新启动 TwinCAT 主站时获取的 Wireshark 日志。 布线如下:

       |Master|--|Beckhoff EK1814|--|AM3359器件|

    在第178帧中、主器件为 Beckhoff 终端设置配置的站地址、然后继续将其启动。 我们的器件刚刚重复读取寄存器0x111的尝试失败。

    e2e.ti.com/.../twincat_5F00_master_5F00_restart.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris 的日志。 我将对此进行分析、然后返回。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    背景: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511164/am3359-am335x 中的后续行动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    知道何时设置繁忙位可能有助于我们找到两者之间的延迟、即 CMD_DL_USER_EEPROM_CMD_ACK 发送之间的延迟。
    • 的 BUSY 位(位15)  EEPROM 控制/状态  当主器件对同一寄存器(寄存器0x0502或0x0503 - EEPROM 控制/状态 )。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    在第178帧中、主器件为 Beckhoff 终端设置已配置的工作站地址、然后继续将其启动。 对于我们的器件、刚刚重复的读取寄存器0x111失败。
    • 发生该问题时、您能否共享 ICSS 存储器转储? 从固件的角度来看、当主设备从该寄存器读取数据时、我看不到任何特殊的处理。

    此致、
    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    的 BUSY 位(位15)  EEPROM 控制/状态  当主器件对同一寄存器(寄存器0x0502或0x0503 - EEPROM 控制/状态 )。

    非常好、这肯定会帮助我们更好地找到误差。

    发生该问题时、您能否共享 ICSS 存储器转储?

    不幸的是、我们仍在准备寄存器和内存转储。 但一旦我们有了这些、您就会知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Chris。

    此致、
    Aaron