This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:有时重新启动失败

Guru**** 2339410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513111/am620-q1-sometimes-reboot-failed

器件型号:AM620-Q1

工具/软件:

尊敬的专家

  1.当前 SDK 版本为  Processor SDK 10.00.07.04。   

  2.重新引导日志请参见 journal_reboot_failed_05131413.txt。

  3、 getty@tty1.servICE 不能退出。   

  4、echo "logs">/dev/ttyS2无法在 UART 上返回并且没有消息输出。  当我取消绑定 TTY 驱动程序(omap8250_platform_driver)时、 设备会重新启动。

谢谢、

刘秀林

e2e.ti.com/.../journal_5F00_reboot_5F00_failed_5F00_05131413.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiulin:

    [quote userid="633083" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513111/am620-q1-sometimes-reboot-failed echo "logs">/dev/ttyS2、无法返回 UART 上的消息输出、也没有消息输出。

    您何时运行此命令? 我在附加的日志中找不到它。

    从日志中、您似乎没有使用 SDK 中提供的屋顶。 您能否请使用 SDK 中提供的 rootfs 进行测试、看看是否也发生了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

      1.你什么时候运行这个命令? 我在附加的日志中找不到它。

       执行 reboot 命令并等待几分钟后、设备未重新启动。 然后、adb 登录到设备以检查状态、保存日志日志、然后执行 echo 命令。

      2. 从日志中看,您似乎没有使用 SDK 中提供的屋顶。 您能否请使用 SDK 中提供的 rootfs 进行测试、看看是否也发生了问题?

      我们已将一些服务添加到 rootfs、但您没有提供 SDK rootfs。 目前只有一个电路板可以重现此问题、且重现的可能性非常低。 可能需要一天的时间才能重现。

      3. 下面是正常重启的日志

    e2e.ti.com/.../last_5F00_journal_5F00_reboot_5F00_05131413.txt

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiulin:

    我之前从未报告过此类问题、因此如果不是由于 systemd 错误或配置错误、我无法想到任何可能导致该问题的因素)。 但是、由于只有一个电路板出现了问题、因此可能还需要检查电路板、例如查看原理图、对信号和电源轨提出问题。

    但我们没有您提供的 SDK rootfs

    一旦您从 TI.com 下载 SDK 安装程序并将其安装到 Linux PC 上、SDK rootfs 就会在 SDK 软件包的"filesystems"目录中提供。