This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:内核严重错误-未同步:已尝试终止空闲任务!

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513126/sk-am62a-lp-kernel-panic---not-syncing-attempted-to-kill-the-idle-task

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

您好专家、

我们正在使用 PROCESSOR-SDK 10.00.01 、并已从 ti ​software-dl.ti.com/.../UG-DDRSS.html 在 u-boot 中启用 DDR ECC 。之后、我们尝试启动电路板、显示以下错误。我提供引导 日志供参考。

[    0.000000] Call trace:
[    0.000000]  create_kpti_ng_temp_pgd+0x134/0x6b0
[    0.000000]  map_kernel_segment+0xa0/0x108
[    0.000000]  paging_init+0x110/0x708
[    0.000000]  setup_arch+0x200/0x5b8
[    0.000000]  start_kernel+0x74/0x688
[    0.000000]  __primary_switched+0xbc/0xd0
[    0.000000] Code: d1000661 eb02003f 9a9a3273 aa130000 (f9400297)
[    0.000000] ---[ end trace 0000000000000000 ]---
[    0.000000] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task!
[    0.000000] ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task! ]---

谢谢您、

Raj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    尊敬的 Raj:

    这是发生在您的定制电路板还是 AM62A SK EVM 上?

    请附加完整的控制台日志。