主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我使用 MCU SDK: mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20。
我已经使用 OPT Keywriter 将 TI 的 dummpy 密钥编程到 SMPK、SMEK 中。
我已经构建了安全的"Sbl"和安全的"FreeRTOS 应用程序"。
我可以启动安全'SWL'、但无法启动安全应用程序。 SBL 引导在"Bootloader_socAuthImage"处失败、具体而言、"respParam.flag = 0x0"、请参阅以下屏幕截图:

我的 SBL 编译命令为:
'
Python C:/git/ark-mpu-2-7-snarc/Environment/Bsp/AM64x/SDK/mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20/source/security/security_common/tools/boot/signing/rom_image_gen.py 
-- swrv 1 -- sbl-enc 
--- ENC-KEY C:/git/ark-mpu-2-7-snarc/Environment/Bsp/AM64x/SDK/mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20/source/security/security_common/tools/boot/signing/custMek_am64x_am243x.txt 
-- sbl-Bin C :/git/ark-mpu-2-7-snarc/App/BL/im_pmc/sbl_qspi_flash/Debug/sbl_qspi_flash.bin - sysfw-Bin C :/git/ark-mpu-2-7-snarc/Environment/Bsp/AM64x/SDK/mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20/source/drivers/sciclient soc / am64x_am243x/sysfw-hs-enc.bin 
-- sysfw-inner-cert C:/git/ark-mpu-2-7-snarc/Environment/Bsp/AM64x/SDK/mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20/source/drivers/sciclient soc / am64x_am243x/sysfw-hs-enc-cert.bin 
-- boardcfg-blob C:/git/ark-mpu-2-7-snarc/Environment/Bsp/AM64x/SDK/mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20/source/drivers/sciclient/sciclient_default_boardcfg/am64x/boardcfg_blob_flex.bin 
--sbl-loadaddr 0x70000000 --sysfw-loadaddr 0x44000 --bcfg-loadaddr 0x7B000 
-键 C:/git/ark-mpu-2-7-snarc/Environment/Bsp/AM64x/SDK/mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20/source/security/security_common/tools/boot/signing/custMpk_am64x_am243x.pem 
-- debug dbg_full_enable --rom-image sbl_qspi.Debug.hs.tiimage 
'
我的应用程序的构建命令为:
'
Python C:/git/ark-mpu-2-7-snarc/Environment/Bsp/AM64x/SDK/mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20/source/security/security_common/tools/boot/signing/appimage_x509_cert_gen.py 
-- bin C:/git/ark-mpu-2-7-snarc/App/PM/dsp/Project/CCS/A53/Release/pm_am64x-a53ss0-0.appimage 
-- authtype 1 -- key C:/git/ark-mpu-2-7-snarc/Environment/Bsp/AM64x/SDK/mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20/source/security/security_common/tools/boot/signing/custMpk_am64x_am243x.pem 
-- ENC Y 
-- enckey C:/git/ark-mpu-2-7-snarc/Environment/Bsp/AM64x/SDK/mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20/source/security/security_common/tools/boot/signing/custMek_am64x_am243x.txt 
--输出 C:/git/ark-mpu-2-7-snarc/App/PM/dsp/Project/CCS/A53/Release/pm_am64x-a53ss0-0.appimage.hs 
'
还有一个信息是:如果 我尝试不通过在"evconfig.mak"中设置"ENC_ENABLED?=no"来加密应用程序映像、则可以引导应用程序。