This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:DDR 裕度测试结果

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512801/am6421-ddr-margin-test-result

器件型号:AM6421

工具/软件:

因为上一个线程是闭合的、所以在这里达到另一个线程。

你(们)好  

客户希望获得有关如何评估 DDR 裕度测试结果的一些想法。 您能在这里提供一些帮助吗?

e2e.ti.com/.../ddr_5F00_magin6-_2800_1_2900_.pdf

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zekun、一般而言、您会在图中寻找由蓝色三角形表示的训练结果、使其处于眼睛中间。  如果您看到三角形朝向眼睛边缘、或者眼睛退化或变形、则可能需要进行一些软件配置更新或电路板改进。   

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James、Zekun、

    一些中国 APN 可能对 Jacinto 数字眼图进行了一些介绍、也可以作为参考。  

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/zhcadl8

    BR、

    Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、James、Biao。

    让我向客户提供反馈、看看它是否有帮助。

    此致

    Zekun