This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:用于签署 fitImage 的密钥的参考

Guru**** 2430380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512988/processor-sdk-am62x-reference-for-the-key-used-to-sign-fitimage

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具/软件:

对 fitImage 签名的密钥位于以下目录中:

食谱-sysroot-native /usr/share/ti/ti-k3-secdev/keys
|-- custMpk.crt
|- custMpk.key
|-- custMpk.pem
|- swrv.txt
`- ti-degenerate_key.pem

 

将密钥放在目录中的哪个位置?

我想知道如何替换 custMpk。

 

此致、

Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 SDK 版本是 v09.02.01.09

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这些密钥存在于 U-Boot 源代码本身中:

    https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/tree/arch/arm/mach-k3/keys

    您可以直接用您的自定义密钥替换其中的密钥、以使用相同的密钥对图像进行签名。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Prashant、

    是否可以在 U-Boot 中同时放置并替换 SMPK 和 BMPK?

     

    最棒的餐厅

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以在 U-Boot 中同时放置和替换 SMPK 和 BMPK?

    在任何时候、只有一个密钥处于活动状态、因此您只能将"custMpk.pem"替换为活动密钥。