This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:CODESYS EtherCAT 主站、使用 ethfw

Guru**** 2435040 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507811/tda4vm-codesys-ethercat-master-with-ethfw

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

您好:

根据 AM6442:Sitara 在线研讨会系列:在 Sitara AM64x RT Linux 上使用 CODESYS Control for PLC 控制器堆栈-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛、TDA4VM 可用作 CODESYS 中的 EtherCAT 主站。  

这是否仅适用于 Native Linux 驱动程序、或者使用 ethfw 也可以使用此驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它仅针对本地 Linux 驱动程序进行开发和验证。 我不能完全确定 CODESYS 主机是否具有 ethfw。 让我在内部检查一下、下周初回复您。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有任何关于这个主题的新闻吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据我的初步讨论,似乎它不支持 ethfw。 但我仍在等待这方面的最后确认。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    具有 ethfw 的 CODESYS 主设备在理论上应该是可行的。 但 TI 尚未尝试此方法、因此无法提供支持。

    此致、
    Tanmay