This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:关于控制 M 核心重新启动的问题

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509717/am623-regarding-the-issue-of-controlling-the-restart-of-the-m-core

器件型号:AM623

工具/软件:

目前、需要 M 内核在初始化配置后重新启动、并需要 A 内核或 M 内核在 M 内核崩溃后自行重新启动。 您能告诉我可以使用哪些方法来实现这一目标吗? A 磁芯应如何控制要重新启动的 M 磁芯? M 内核如何独立重启? 我检查了控制远程内核的 A 内核的方法、发现它只会关闭驱动器和时钟以进入低功耗模式、这似乎无法实现 M 内核的重启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望在重启后清除所有堆栈和数据、让代码从头开始运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在查看您的查询,你可能会得到一两天内的答复.

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问是否有结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无法进行上述询问。(仅复位 MCU 内核、而不复位 A53内核(主域))

    我们 无法 仅复位 MCU 内核、一旦启动 MCU 内核复位、主域和 MCU 域内核都会复位。

    但是、我们可以反之亦然、就像 A53内核发生的事情(如 Linux 崩溃)一样、在 M4F 内核上、我们只能复位 A53内核、而不能复位 M4F 内核。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果我需要实现类似于 M 内核复位的效果、我该怎么办? 如果 M 内核出现故障和冻结或需要重置、是否只能重新启动 CPU? 是否有任何相关的保护措施? 例如、看门狗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否没有相应的接口来实现系统复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、如果我需要实现类似于 M 内核重置的效果、我该怎么办? 如果 M 内核出现故障和冻结或需要重置、是否只能重新启动 CPU? 是否有任何相关的保护措施? 例如、看门狗?

    如果 MCU 内核得到组、我们可以通过 WDT 进行整个 SOC 复位。

    请查看下面的常见问题解答。 此常见问题解答有助于使用 WDT 复位 SOC。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1283237/faq-am64x-am62x-how-to-reset-the-soc wddt-timer-expression-in-am64x-and-am62x

    是否没有相应的接口来实现系统重置?

    有一些 API 可用于复位整个 SOC。

    您可以使用 API 复位整个 SOC。

    SoC_generateSwWarmResetMainDomain

    此致、

    Anil.