This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:我想使用内置 RS 配置 UART-485

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512343/am5708-i-want-to-configure-rs-485-using-the-built-in-uart

部件号:AM5708

工具/软件:

我正在考虑使用 AM5708。

我需要配置 RS RS-485接口、您能告诉我这是否可以使用内置 UART 实现?

提供基准电路将会很有帮助。

提前感谢您。

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hiroshi、

    我们的软件不直接支持该功能、因为它未经验证、但 AM57的原理图中提供了参考:

    请参阅 https://www.ti.com/lit/zip/sprr242的PDF、第29页。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josue、

    感谢您发送编修。

    我确认了您在论坛上询问后提到的电路(IDK)。

    是否可以修改并使用此电路?

    谨致问候;

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi,

    是的、您可以复制此设计、它是旨在帮助我们的客户的参考。 在修改方面、 只要客户知道他们在做什么、就可以了。 我们在团队中的专业知识很少、因此在软件控制方面我们没有太多的专业知识。 此外设的功能不是 我们标准 SDK 的一部分。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josue、

    感谢您发送编修。

    我明白。

    您的简短回答很有帮助。

    山田浩史