This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:需要帮助来实现使用 Linux 命令的冷复位

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513322/am625-need-help-to-implement-cold-reset-using-linux-commands

器件型号:AM625

工具/软件:

您好、

我们想使用冷重置使用的 Linux 命令,是任何我们可以采取相同的方法,请在这方面帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chethan:

    您能否详细介绍一下执行代码复位的用例? 这将有助于将您的查询发送给专家、为您提供详细的答案。

    AFAIK,您可以在 Linux 上使用 reboot 或 shutdown 命令, 这些命令主要是冷重置命令。  

    此致、

    Suren