This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:是否可以通过 UART 导出 ROV 数据?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512715/ccstudio-can-the-rov-data-be-exported-through-uart

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

客户询问是否可以通过 UART 将实时对象查看器数据导出到 PC。 我不相信今天是为这个设置的——是否有任何瓶颈要自行实施呢? 它是否存储在它们可以访问的缓冲区中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lori、

    jianrong du 说:
    一位客户询问是否可以通过 UART 将实时对象查看器数据导出到 PC。 我不相信它是为这个 TODA
    设置的

    是的。 目前 CCS 中的 ROV /RTOS Object View 使用 JTAG 进行传输。

    jianrong du 说:
    是否有任何瓶颈需要自行实施? 它是否存储在他们可以访问的缓冲区中?

    客户需要知道存储器中的内容/读取位置、其中包含他们所需的数据。 这会因目标的 RTOS 而异。

    CCS 中有调用"UARTConnection"的函数: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566884/ccs-uart-communication

    不过、主要用途是启用 GUI Composer 通过 UART 访问目标存储器。 它需要在目标上运行一个显示器、外部客户并不会真正使用它。 客户可能更容易实施自己的解决方案。

    Thnaks

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ki。 这适用于 FreeRTOS。 客户拥有自己的用于监控的 GUI。  听起来这是可能的,通过一些信息的位置的信息。  现在我们只是看一下可行性。