This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:GpmcFCLKDivider = 3的情况?

Guru**** 2483615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512678/am3358-case-for-gpmcfclkdivider-3

部件号:AM3358

工具/软件:

尊敬的专家:

你好。

根据 AM335X 的技术手册:

p128仅指示 GpmcFCLKDivider 的情况0、1和2:

问:如果是3个、会发生什么情况? 任何方程?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    不知道为什么他们没有将文档扩展到4分频。 GPMCFCLKDIVIDER 确实有4分频选项(0x3)。

    我可以提出的唯一原因是、ClkActivationTime 在 START 访问时间后仅支持多达2个 GPMC_FCLK 周期、因此4分频模式比其他模式具有更严格的限制。

    您所附的注释也不涉及 TimeParaGranularty 的使用、但我认为这会使 OnTime/OffTime 计数器的延迟加倍。

    尝试强制执行的注释是将控制信号转换与分频时钟的上升沿对齐。 GPMC 不会强制您执行此操作-信号在相应 OnTime/OffTime 位字段中编程的任何 FCLK 周期上进行转换。

    GpmcFCLKDivider

    对 GPMC_FCLK 时钟进行分频
    0x0:GPMC_CLK 频率= GPMC_FCLK 频率
    0x1:GPMC_CLK 频率= GPMC_FCLK 频率/2
    0x2:GPMC_CLK 频率= GPMC_FCLK 频率/3
    0x3:GPMC_CLK 频率= GPMC_FCLK 频率/4

    ClkActivationTime

    输出 GPMC_CLK 激活时间
    0x0:在开始访问时间 GPMC_CLK 的第一个上升沿
    0x1:GPMC_CLK 的第一个上升沿、在 START 访问时间后一个 GPMC_FCLK 周期
    0x2:GPMC_CLK 的第一个上升沿、在 START 访问时间后的两个 GPMC_FCLK 周期
    0x3:保留

    此致、
    标记