This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:基于 SDK 11.0的仅 MCU 模式概念说明

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505285/am620-q1-concept-clarification-for-mcu-only-mode-base-on-sdk-11-0

器件型号:AM620-Q1

工具/软件:

尊敬的专家

请参阅此部分、  3.3.5.5.仅 MCU

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/11_00_09_04/exports/docs/linux/Foundational_Components / Power_Management / pm_low_power_modes.html

 几个问题。  

(1)在仅 MCU 模式下执行以下测试步骤、MCU SS 将继续工作、主内核(A53、Linux)将进入睡眠状态、对吗? (是/否)

(2)因为尝试避免 Linux 资源表(RPMSG 资源表)备份权变措施、所以 FFI 附带仅 MCU 模式重命令? (是/否)

(3) 在 MCU onlyu 模式下、任何 GPIO 是否可以唤醒主内核(A53、Linux)?(y/n)

(4)我们混淆这个项目,

根据当前的 SDK (v11.0)、我们不支持 mcuss wake A53、是对吗?(y/n)

我们是否有发布此修补程序的计划?

 

非常感谢

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    我正在查看您的查询,你可能会期待在一两天内回复.

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anil

    是否有任何更新?

    谢谢你

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    这只是分配给我的。

    Unknown 说:
    (1)在仅 MCU 模式下执行这些测试步骤、MCU SS 将继续工作、主内核(A53、Linux)将进入睡眠状态、这是对吗? (是/否)[/报价]

    正确、对于仅 MCU 模式、MCU 子系统将保持在线状态以运行应用程序并使用其外设。

    [引用 userid="533255" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505285/am620-q1-concept-clarification-for-mcu-only-mode-base-on-sdk-11-0 ](2)因为尝试避免使用 Linux 资源表(RPMSG 资源表)备份权变措施、 FFI 附带仅 MCU 模式命令? (是/否)[/报价]

    您能解释一下 FFI 在这种情况下的含义吗?

    Unknown 说:
    (3) 在 MCU onlyu 模式下、任何 GPIO 唤醒主内核(A53、Linux)是否可以?(y/n)

    是的。

    Unknown 说:
    根据当前 SDK (v11.0)、我们不支持 mcuss wake A53、没错吗?(y/n)

    仅 MCU 起作用。 请查看正上方您圈出的命令。 用于进入仅 MCU 模式的命令发生了变化。 该注意事项只是为了表明旧命令目前不起作用。

    此致、

    Anshu

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anshu

    感谢您的答复。

    Q3/A3:>> 您能解释一下 FFI 在这种情况下的含义吗?

    FFI、 防止干扰。 MAN 域和 MCUSS 之间的软件隔离

    这是基于"汽车"应用的功能安全要求的"概念说明"。

    一旦仅 MCU 模式运行、我们"应该"询问 FFI 启用、不是吗?

    这是我的想法,

    *我们可以启用不带 FFI 的仅 MCU 模式、但应该存在一些安全问题

    我们可以启用具有 FFI (MCU 隔离)的仅 MCU 模式、MCU 使用 ESM 监控主域错误异常或在检测到错误后复位 A53内核。  

    由于主域和 MCUSS 已存在于 FFI (MCUSS 隔离)中、并且这两个域之间不应进行 IPC 通信、 因此我认为不需要关心 IPC 资源表恢复问题。

    如果我说了任何错误、请对我进行纠正。

    非常感谢

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gibbs、

    我将提供对上述问题的答复。

    以上理解正确。

    借助 MCU 内核隔离、可通过 ESM 将 A53内核崩溃路由到 MCU 内核、或者也可通过 IPC 检测 A53内核崩溃。

    如果使用 IPC、是的、则可以在每次 MAINDOMAIN 复位时恢复资源表。

    如果用户不想使用 IPC、则选择 WDT。  

    IPC 机制:

    Linux 内核定期向 M4F 内核发送"心跳"消息。

    如果 M4F 内核未能在指定的时间范围内接收这些消息、则可以启动 Linux 内核复位。


    优势:

    利用 IPC 进行碰撞检测、简化了系统架构。


    缺点:

    IPC 使用 DDR 存储器、因此需要在具有监控功能的隔离模式下进行 M4F 内核配置。

    此设置允许 MCU 域访问主域外设、从而防止 M4F 内核完全隔离。


    看门狗和错误处理模块:

    在 A53内核上启用看门狗中断。
    将看门狗中断路由到主 ESM (错误信令模块)并将所有主要 ESM 错误传播到 MCU ESM。
    主 ESM 初始化由 DM R5F 内核管理、而 MCU ESM 初始化由 MCU 内核处理。


    优势:
    允许将 M4F 内核配置为完全隔离模式。


    缺点:
    由于 ESM 初始化过程、会增加软件的复杂性

    此致、

    Anil.