This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:使用 AM62A7 SDK v10.01.00.33和 HSM CARE 包 v00.08.00时 HSM 启动失败

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496652/am62a7-hsm-boot-failure-with-am62a7-sdk-v10-01-00-33-and-hsm-care-package-v00-08-00

器件型号:AM62A7

工具/软件:

TI 团队大家好、

我们之前的实现方案与 MCU_PLUS_SDK_am62ax_09_02_00_38配合使用、成功开发了一个运行正常的 HSM+MAIN 内核接口演示。

升级到 MCU_PLUS_SDK_am62ax_10_01_00_33后、我们遇到 HSM 无法正确初始化的问题。 这会导致 SecureProxy 的防火墙初始化失败、当主内核尝试访问安全代理线程(被困在故障 ISR 中)时、导致非法访问错误。

我们已经验证、即使使用默认的 HSM_CARE_PACKAGE_v00.08.00、HSM 也无法运行、替换 tifs_drop 会导致 SBL 阶段1引导失败。

请告知:

  1. SDK v10.01.00.33与 HSM v00.08.00之间是否存在已知的兼容性问题?
  2. 建议使用什么解决方案来使 HSM 与较新的 SDK 版本配合使用?

我们希望就解决这一问题提供任何指导。

此致、
Yang