This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM68A:am68a.

Guru**** 2342870 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497939/processor-sdk-am68a-am68a

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM68A
主题:AM68A 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好     

该任务涉及将 Sway 移植到 TIAM68A SDK、但 Sway 依赖于一系列其他库文件。 我尝试从 Alpine Linux 3.21 [ARM64版本]和 Ubuntu 22.04 [ARM64版本]复制相应的库和可执行文件、但遇到了库不兼容问题。 在尝试从头开始编译 Sway 和相关源代码时、我遇到了各种库兼容性问题。

现在、我需要确定 TIAM68A SDK [版本 v09x]基于哪个版本的 Linux 分发、以便我可以确定 SDK 的相应 Linux 基线、并继续移植 Sway 和其他基础框架。 或者、您是否有解决此类兼容性问题的推荐解决方案?

想  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不确定 TI 如何能够为您所尝试的操作提供支持。 请注意、TI AM68A Linux SDK 版本基于 Linux Yocto ScartGap。 最新的10.x SDK 版本说明 现已提供  

    在9.x 中、SDK 基于 Kirkstone Yocto。 请参阅 构建详细信息

    [报价 userid="567896" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497939/processor-sdk-am68a-am68a

    或者、您是否有解决此类兼容性问题的推荐解决方案?

    [/报价]

    查看 软件清单 文件、该文件详细介绍了 SDK 的不同组件版本、以检查它们是否与您正在执行的操作兼容。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我要实现的目标是如何将 Sway 模块集成到 TISDK 9.x 或您提到的10.x 版本中。"

    如果您想要更抛光或自然的版本、您还可以说:
    "我的目标是将 Sway 模块集成到 TISDK 9.x 或您参考的10.x 版本中。"

    如果您想进一步改进、请告诉我!

    想  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "我要实现的目标是如何将 Sway 模块集成到您提到的 TISDK 9.x 或10.x 版本中。"

    我们不要求任何进一步的改进!. 这是自定义工作、需要由您处理。 TI 不对此处的集成提供支持。

    如前所述、所有版本信息都在 软件清单 文件中提供。 请注意、Yocto 不是 TI 拥有的、并且是社区驱动的、因此如果需要、您可以对任何查询提供 Yocto 支持。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 谢谢!