This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:无法通过 J784S4上的 k3conf 或 RemoteProc 停止 R5F 内核—阻止 SoC 挂起

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511066/processor-sdk-j784s4-cannot-stop-r5f-cores-via-k3conf-or-remoteproc-on-j784s4-blocking-soc-suspend

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具/软件:

目标:

将 SoC 动态转换为挂起模式(深度睡眠/保留)、但 R5F 内核由于处于运行状态而显示为阻止挂起模式。

问题摘要:
我们当前无法使用 remoteproc 或 k3conf 停止 J784S4平台上的 R5F 内核、这会阻止系统进入暂停模式。 我们需要将 SoC 置于低功耗挂起状态、但活动的 R5F 内核会阻止此状态。

详细观察结果:

  1. 暂停目标:
    • 目标是使用标准电源管理基础设施实现从 Linux 状态暂停 SoC。
    • 电源域转换被阻止、可能是由于 R5F 内核处于活动状态。
  2. Remoteproc 行为:
    • 尝试通过以下命令从 Linux 停止 R5F 内核:
    • echo stop > /sys/class/remoteproc/remoteproc4/state
    • 得出:
    • [   43.851683] platform 5e00000.r5f: k3_r5_rproc_stop: timeout waiting for rprot
      [   43.860304] remoteproc remoteproc4: can't stop rproc: -16                    
      -sh: echo: write error: Device or resource busy 
  3. k3conf 行为:
    • 发出 k3conf proc stop r5f0_0 (或其他 R5F)不会停止处理器;状态保持运行。
  4. 环境:
    • 为每个 R5F 正确加载固件。

    • 存储器分割由 Linux 正确定义并拥有。

    • 没有明显的外围设备所有权冲突。

请求:

  • 停止或空闲 R5F 内核(例如、通过固件或安全代理)以便 SoC 进入暂停状态的正确过程是什么?
  • R5F 固件中是否需要关闭挂钩来允许 remoteproc 或 k3conf 成功停止运行?
  • 是否有已知的方法来分离 R5F 内核或将它们标记为未使用/空闲、以便挂起逻辑可以继续?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    SDK 仍然不支持该功能。 S2R 不是受支持的特性、甚至不支持远程内核暂停。

    - Keerthy