This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 CCS 上使用 C++库<string>和<istream>时出错

Guru**** 2482535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508115/tda4vm-errors-while-using-c-libraries-string-and-istream-on-ccs

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

您好 TI、  

我将使用多个 C++库作为 、 、 我的项目。  
简而言之、这些库用于将文件中的数据下载到代码中。
在工程编译期间、不存在单个错误。

但是、每当我尝试启动调试会话时、 算法都会保持在无限循环中。 我已经逐步尝试调试、下面是我收到的错误消息:
-找不到源文件"e:\CVS\Jenkins\workspace\buildandvalide_worker\build\c70\product\pc\lib-internal\libcxx\string" src  
- 找不到源文件"e:\CVS\Jenkins\workspace\buildandvalide_worker\build\c70\product\pc\lib-internal\libcxx\istream" src  

我不理解这些错误消息...

谢谢大家。  
M é lanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了完成我上一条消息、我正在处理 C7x DSP  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M é lanie、

    我会研究这个问题。 同时、您能否尝试在裸机模式下运行一个简单的代码示例?

    此致、
    Sivadeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivadeep:  

    您能给我提供有关您的意思的更多规格吗:"在裸机模式下运行简单的代码示例"? 我想这个示例应该使用这种库、对吧?
    TI 提供的封装中是否有此类示例?

    此致、
    M é lanie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、M é lanie、

    您能给我更多关于您的意思的规格吗:"在裸机模式下运行简单代码示例"? 我想该示例应该使用这种库、对吧?

    我会从我这边尝试。 我的意思是执行一个调用这些库的简单代码。 我认为上述所有封装均可在 TI CGT 中获取

    如果可能、请提供一个示例代码。

    此致、
    Sivadeep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉,但有太多的代码和文件夹 看通过 ...所以没有任何指示,我应该使用或在哪个文件,我应该看,这显然是复杂的... 当我们正在寻找 使用特定脂质的代码时更是如此