This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM625 / AM623 / AM620-Q1 / AM62Ax / AM62D-Q1 / AM62Px / AM62L / AM64x / AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计–与分立式电源架构相关的问题

Guru**** 2438320 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, AM62P, AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487809/faq-am625-am623-am620-q1-am62ax-am62d-q1-am62px-am62l-am64x-am243x-design-recommendations-custom-board-hardware-design-queries-related-to-discrete-power-architecture

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件: AM62PAM62L

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们正在考虑使用分立式直流/直流和 LDO 实现电源架构。

您是否对以下方面有一些建议或建议:

1.电源时序  

2.电流消耗

3.电源压摆率  

4、处理冷复位输入控制-电源斜升、压摆率和 IO 电平后的延迟  

5. VDD_CORE 为0.75V 和0.85V 时的电源架构  

6.部分 IO 模式实现时的电源架构  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    1.电源时序  

    建议遵循处理器特定数据表的电源时序一节。  

    2.电流消耗

    AM625

    AM62x 最大电流额定值

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprada6

    AM62A

    AM62Ax 最大电流额定值

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprada7

    AM62D

    AM62P

    AM62L

    AM62L 最大电流额定值

    https://www.ti.com/lit/pdf/spradr4

    3.电源压摆率  

    请参阅 处理器特定数据表的电源压摆率要求一节。  

    4、处理冷复位输入-电源斜坡、压摆率和 IO 电平后的延迟  

    在所有电源斜升以进行时钟启动并稳定后、需要在分立式直流/直流转换器的电源正常输出连接到 MCU_PORz (AM62L 的 PORz)输入之前提供数据表中指定的延迟。

    这是冷复位输入、具有内部迟滞。 慢速斜坡输入可能会干扰内部复位。 更大限度地降低压摆率或使用具有迟滞功能的快速上升时间分立式推挽输出缓冲器。  

    5. VDD_CORE 为0.75V 和0.85V 时的电源架构  

    当内核电压为0.75V 时、在0.85V (VDDR_CORE) 电源斜升之前、需要提供0.75V。

    当内核电压为0.86V 时、建议将 VDD_CORE 和 VDDR_CORE 连接到同一电源。

    6.部分 IO 模式实现时的电源架构  

    需要生成常开型 VDD_CANUART 和 VDDSHV_CANUART 电源、并且在 其他电源斜升之前必须可用。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    电源尺寸输入:

    使用最大额定电流应用手册与功率估算工具 PET  

    最大电流应用手册表示一组电压轨的电流消耗。 请注意、预计此电流不一定会在功耗估算工具中复制。 PET 往往会显示更多的平均用例功率、而最大电流应用手册旨在用于确定电源电压大小、因为它允许这些组上具有一定余量的最大瞬态。 不应使用 PET 确定电源尺寸。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    使用分立式电源架构时、请注意以下电源衰减要求:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485094/faq-am62a7-power-rails-decay-note-in-latest-datasheet/5703704#5703704

    TI 始终期望所有电源轨在启动新的上电序列之前衰减到300mV 以下。 增加了一项新的说明、以澄清这项要求。

    我将注释放在这两个部分中、因为它适用于上电和断电。 上电序列不应开始、直到所有电源轨都低于300mV、而在所有电源轨低于300mV 之前、断电序列不完成。

    此致、

    Sreenivasa.