This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM62L (AM62L32、AM62L31)设计建议/定制电路板硬件设计–有关电源架构(包括 PMIC)的问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L, TPS65214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510946/faq-am62l-am62l32-am62l31-design-recommendations-custom-board-hardware-design-queries-regarding-power-architecture-including-pmic

器件型号:AM62L
主题: TPS65214中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 AM62L 设计定制电路板。

当定制电路板设计配置为 RTC 模式或 RTC + IO DDR 模式或不使用低功耗模式时、您能否以支持的电源架构提供输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板设计人员嗨

    常见问题解答将很快更新。  

    请经常查看 E2E 以获取更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板设计人员嗨

    TI.com 上提供了 TPS65214 PMIC 预发布信息

    TPS65214数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板设计人员嗨

    有关选择 PMIC 的输入:

    产品文件夹中建议使用或用于 SK 或 EVM 原理图的 PMIC 在设计时考虑了以下因素:电源时序、电源轨输出转换率、nRSTOUT (复位输出)延迟输出(在所有电源斜升以使时钟保持稳定后)、以及根据处理器最坏情况下的电流消耗确定电源轨的大小。

    选择备选非 TI PMIC 时、建议定制电路板设计人员查看相关配套资料(包括数据表和最大额定电流文档)并遵循要求/建议。 建议查看数据表的压摆率要求、上电和断电序列部分、并确认非基于 TI PMIC 的电源架构遵循建议。

    需要注意的一点是处理器不支持内核电压或模拟电源的动态调节。

    有关电源衰减的常见偏置输入

    请参阅以下常见问题解答

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485094/faq-am62a7-power-rails-decay-note-in-latest-datasheet/5703704#5703704

    我已经将注释放在这两个部分中、因为它适用于上电和断电。 上电序列不应开始、直到所有电源轨都低于300mV、而在所有电源轨低于300mV 之前、断电序列不完成。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    电源尺寸输入:

    使用最大额定电流应用手册与功率估算工具 PET  

    最大电流应用手册表示一组电压轨的电流消耗。 请注意、预计此电流不一定会在功耗估算工具中复制。 PET 往往会显示更多的平均用例功率、而最大电流应用手册旨在用于确定电源电压大小、因为它允许这些组上具有一定余量的最大瞬态。 不应使用 PET 确定电源尺寸。

    此致、

    Sreenivasa.