This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:绿色行、带有 jpeg 编码器、分辨率为480x300

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509958/am62a7-green-rows-with-jpeg-encoder-at-480x300-resolution

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:SK-AM62

工具/软件:

您好、  

我们将 EVM SK-AM62与 SDK 09.01.00搭配使用。  

将480x300分辨率与一起使用时  v4l2jpegenc 、我们观察到下图中的绿线如下所示。

我们使用以下 gstreamer 命令来捕获图像

gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video-rpi-cam0 io-mode=dmabuf-import num-buffers=5 ! video/x-bayer, width=480, height=300, framerate=30/1, format=rggb ! tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-rpi-subdev0 dcc-isp-file=/opt/imaging/ar0235/dcc_viss_8bit_480x300.bin sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/ar0235/dcc_2a_8bit_480x300.bin format-msb=9 sink_0::ae-mode=2 ! video/x-raw, format=NV12, width=480, height=300, framerate=30/1 ! v4l2jpegenc  ! multifilesink location = image_%d.jpg

我们的原始图像没有这个问题。 我们通过观察到了这一点  v4l2jpegenc。  请让我们知道可以采取哪些措施来纠正此问题?

此致、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    我正在调查这个问题。 请给我一天的时间来回应。  

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    感谢您的答复。 如果您对此有任何更新、请随时告知我们。

    此致、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    硬件要求高度为8的倍数、宽度为16的倍数。  你能尝试修改决议,并提供我,如果它有效.

    此外、如果您使用较新的 SDK 版本对此进行测试、或者您有在9.1上进行测试的硬性要求、可以吗?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    感谢您的及时回复。 让我在我这边测试同样的东西。 我将在此处更新结果。

    此致、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    您是否有机会在您的最终验证?

    此致、

    Suren