This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:什么时候发布 Scarthgap for AM335x?

Guru**** 2343400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512111/am3356-when-the-scarthgap-for-am335x-will-be-released

器件型号:AM3356

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户想知道 AM335x 的 Scarthgap 何时发布。
请告诉我。

我看到了以下 URL。
e2e.ti.com/.../am3352-is-ti-scarthgap-build-feasible-as-of-2025年03月14日

我们的产品不需要图形、但我们希望获得 E2E 支持。
在2015011354的 cicd-report 中有一些失败,它们是严重的问题吗?

此致、
胜山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsuyama-San、

    Unknown 说:
    我的客户想知道何时发布适用于 AM335x 的 Scarthgap。
    您能告诉我吗?

    我正在与团队进行澄清、并将很快在此处报告。

    Unknown 说:
    我们的产品不需要图形功能、但我们希望获得 E2E 支持。
    在202505011354的 cicd-report 中有一些失败,它们是严重的问题吗?[/引文]

    查看最新的 CI/CD 回归测试报告、我没有看到任何过度关注的问题。

    如果您想让我仔细检查测试报告中的一些具体方面、请告诉我。 所有测试用例(源代码)都是公开可用的(实际上、它们是的一部分 tisdk-default-image 对于 Yocto 如何为该平台构建它)、我们可以更仔细地查看其中任何一种。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsuyama-San、

    我正在与团队进行澄清、并将很快在此处报告。

    通过与开发团队交谈、我获悉当前计划于2025年10月15日左右发布适用于 AM335x 的 SDK v11.1。 我被告知在移植方面没有任何重大挂起的问题、除了一些"BeagleBone Green"板支持、PRU 以太网支持以及一些错误修复。

    因此、如果您想开始使用 CI/CD 上的内容、并且知道我应该转到 SDK v11.1的官方源快照(发布后)、我不明白为什么这应该是一个问题。 我们一定会尽可能地为您提供支持;因为这也可能帮助我们解决我们不知道的任何潜在问题。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas-San:

    感谢您的迅速和礼貌的回应。 它非常有帮助。

    此致、Katsuyama