This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:advanced_options:prerequantized_model 不适用于 tidl_tools 版本。 10.00.05.00

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512068/tda4vh-q1-advanced_options-prequantized_model-does-not-work-with-tidl_tools-ver-10-00-05-00

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

尊敬的 Christina:

我们尝试使用 advanced_options:prerequantized_model、这是在 tidl_tools: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/tree/master/examples/osrt_python 中描述的

我们使用 onnxruntime 作为量化器量化我们的模型,并收到一个量化 ONNX 和 QQD 层,其中包含每层的刻度和零点。 但是、我们在尝试使用运行时收到错误  

advanced_options:prerequantized_model 选项设置为1。 它无法解析并崩溃。 我附加模型供您测试。

e2e.ti.com/.../FvModel_5F00_epoch10_5F00_1746623941_5F00_QDQ_5F00_onnxruntime.zip

谢谢您、

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex 的模型。 除了 advanced_options:prequantized 模型之外、您是否还有其他 model-config 更改? 如果您也可以发送、那将会很好。

    我将在11.0预发布版上对此进行测试、因为过去 QDQ 层对我来说显示了一些不一致的情况。  

    此致、

    Christina