This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62x SDL LBIST 示例

Guru**** 2482215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514085/am625-am62x-sdl-lbist-example

器件型号:AM625

工具/软件:

从 SDL 简介中、它应该有 LBIST 示例、但我在 SDL 示例文件夹中找不到它。

哪个示例包含 LBIST 演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在引导加载程序中启用 MCU 内核的 LBIST。 请查看下面的示例:

    examples/drivers/boot/sbl_ospi_linux_multistage/sbl_ospi_linux_stage1

    此致、

    Nihar Potturu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、反馈很有价值。

    任何其他示例也包括  LBIST ?  由于 您提供的示例需要一些步骤才能使其运行。

    是否有一个简单的示例包括 LBIST 可以直接使用 CCS 导入和运行它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否有一个简单的示例包括 LBIST、它可以直接使用 CCS 来导入和运行它?

    很遗憾、这不可用。 您可以在 PBIST 示例中直接调用在 SBL 中调用的 LBIST API、并从 CCS 中加载它作为替代方案。

    此致、

    Nihar Potturu。