This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:处理器论坛

Guru**** 2420470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513607/am625-processors-forum

器件型号:AM625

工具/软件:

您好 TI、  

我们使用的是 Yocot SDK 9.0

您能指导一下如何解决以下问题吗? 我们错过了哪些设置?

开机时、我们发现以下日志失败:

UDC 内核:g_mash_storage:找不到可用的 UDC
UDC 31000000.usb:无法启动 g_mass_storage:-22
g_mass_storage:gadget.0的探测器失败、错误为-22

====================

我们 DTS 中的当前 USB 重新分配设置(k3-am62x-sk-common.dtsi)

别名{

...

USB1 =&USB1;

...

};  


&main_pmx0{

main_USB1_pins_default:main-USB1-pins-default{
pinctrl-single、pins =<
AM62X_IOPAD (0x0258、PIN_OUTPUT、0)/*(F18/E16) USB1_DRVVBUS */
>;
};

};

&usbss0{
状态="正常";
TI、VBUS 分压器;
};

&usbss1{
状态="正常";
TI、VBUS 分压器;
};

&USB1{
DR_MODE ="host";
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&MAIN_USB1_pins_default>;
};

内核解构:

e2e.ti.com/.../kernel_5F00_deconfig.txt

====================

完整的内核日志:

e2e.ti.com/.../1526.Kernel_5F00_log.txt